挪威奥斯陆,2013/01/22-节能微控器和无线射频供应商EnergyMicro证实:雪崩收发器生产的全球技术 PIEPS 公司选用EnergyMicro基于Cortex-M3的EFM32GeckoMCU用于其尖端的手持式雪崩收发器"PIEPSVECTOR"。
经常到边远地区旅行的人士及专业的登山向导在遇到紧急情况时需要依赖雪崩收发器。正常情况下,一般的手持式设备都配备信号灯功能以及接收模式-前者供使用者在遇到麻烦时使用的,后者则可帮助救援人员进行搜救。
"PIEPSVECTOR"是雪崩收发器类产品中先进的产品,它能够像GPS那样在活动地图上记录并显示使用者所在的位置,是一台有4根天线的,免维护并配备可充电电池的信标装置。这个收发器利用矢量三角原理来准确定位并确定步行路线。GPS地图能显示并记录准确的坐标-相关信息可供紧急搜索时使用,也可稍后用于电脑显示。
PIEPS之所以选中EnergyMicro的GiantGecko(EFM32GG990F1024)微控制器作为其新款雪崩收发器的重要的组成部分,是因为看中了该MCU的超低功耗的性能及32位的Cortex-M3的处理能力。GiantGecko有USB功能,并具有5种低功耗模式以及自主操作的低功耗外设,所以对于像"VECTOR"这种需要尽可能延长电池寿命的重要应用来说,它无疑是理想的微控制器。
PIEPS公司的研发部门经理WolfgangPlatzer先生说:"EnergyMicro的EFM32Gecko系列微控制器的独特性能满足了我们对于低处理功耗及延长电池寿命的需求。像"VECTOR"这样的雪崩收发器的独特之处在于他们能帮助那些遇险人员、救援人员以及那些想记录自己的探险之旅的人。Gecko系列微控制器将高性能及低功耗溶于一体的特点使我们的产品能满足这些用户的所有需求。"
EnergyMicro中欧地区的销售总监MarkusFlorian先生表示:"能够帮助PIEPS公司打造一款震撼全世界的雪崩收发器产品,我们感到非常自豪。能参与到这样一项可能会挽救许多生命的项目中是一件鼓舞人心的事情。基于Cortex-M3Gecko系列微控制器集高性能与超低功耗于一体,而"VECTOR"雪崩收发器也将使Gecko微控制器的性能得到极致的测试。"
"VECTOR"雪崩收发器是一款手持式设备,重约200克,比智能手机稍大。配备一个超敏感的160dB的SuperSense®GPS,通过锂电池供电。工作时的信标频率为457kHz,覆盖区域半径非常长,可达70米。
EnergyMicroEFM32Gecko系列微控制器基于ARMCortex-M,共有超过240款型号,其功耗仅为行业内其他同类8位,16位及32位微控制器产品的四分之一,可使典型的可充电电池,比如"VECTOR"雪崩收发器使用的锂电池,的寿命延长至少3倍。