2月17日消息, 微软 不久前正式面向消费者推出了Surface Pro平板电脑,与去年10月份发布的Surface RT相比,Surface Pro内置完整版Windows 8操作系统,搭载了性能更加优秀的英特尔i5处理器,可以运行目前所有桌面应用和游戏,可以说是采用Windows RT操作系统,只能运行Windows商店应用的Surface RT的升级版。但是,随着配置和系统的升级,Surface Pro在重量和和厚度上也相应的提高,而且从外观上来看Surface Pro与Surface RT甚至只能从外置键盘和支架上来区分。那么这样一台可以兼容普通应用程序的平板电脑与传统笔记本二合一的Windows 8设备究竟面临着什么样的命运呢?
微软推出的Windows 8操作系统,旨在将台式机、笔记本和平板电脑机型系统统一,用一种同时支持触摸界面和可运行传统桌面应用的方法跨越了平板与电脑两个领域,将二者巧妙的进行了结合。其中Surface RT被微软定位成了拥有优秀电池续航能力,满足消费者进本娱乐办公需求的平板电脑;而Surface Pro则更像是一头“野兽”,“我们可以将它看成是一台拥有强劲性能的高端笔记本电脑。”微软在Surface的发布会上这样来形容Surface Pro。但是Surface Pro作为一台平板电脑与笔记本二者兼顾的产品,着实是付出了一番不小的代价。
为了能够向传统笔记本的性能看齐,微软和Surface Pro明显都做出了相应的妥协,其中的遗憾就是Surface Pro的电池续航能力和Surface Pro的使用角度问题。电池续航能力有多糟糕相信大家都已经从网上的评测和实际使用中有了一定的了解,而用户在将Surface Pro作为笔记本使用时,无论是放在膝盖上还是普通的办公桌上,Surface Pro在使用起来会有些不稳而导致使用并不舒适,而这样的事情绝不会发生在传统笔记本产品的身上。