详情页
首页>资料大全>企业资讯
韩厂商成推动OLED先锋 面临尴尬处境
中国电子网    发表于   2013-02-18

 在全球彩电厂商探索未来电视发展之路时,韩国厂商成为推动OLED发展的“急先锋”。从小尺寸OLED手机到大尺寸OLED电视,再到可弯曲OLED电视,拓展新应用、挖掘新市场成为OLED的使命。三星和LG推出的可弯曲OLED电视,虽然受到了行业的质疑,却也让人们看到了OLED电视新的应用前景。这是OLED阵营新的机会吗?

量产提上日程

2013年下半年,LGDisplay将量产“塑性”OLED显示屏,韩国厂商积极储备下一代显示技术。

经过几年的潜心蛰伏,三星和LG希望能够借助OLED实现完美蜕变。OLED作为下一代显示技术,被韩国厂商视为不能放弃的机会。在不久前结束的美国拉斯维加斯消费电子展上,韩国三星和LG分别展示了可弯曲OLED电视,抢占下一代技术话语权。

记者在采访过程中,三星和LGDisplay中国区相关负责人都没有透露可弯曲OLED电视的具体信息。据记者了解,三星和LGDisplay采用的屏幕有所不同。LGDisplay可弯曲显示屏采用的是可弯曲玻璃,并非柔性显示。

LGDisplay社长韩相范表示:“2013年下半年后期,LGDisplay将量产塑性OLED显示屏,目前产品开发正在进行中。”

在专家看来,塑性OLED即柔性显示屏,但是据LGDisplay方面介绍,今年下半年量产的“塑性”OLED并非柔性显示屏,只是具有不易碎、轻便、可弯曲的特点。

事实上,无论是“塑性”OLED还是可弯曲OLED,电视技术提升总是有益于行业发展的,也使OLED技术向前迈进一步。按照两家韩企的设想,可弯曲OLED可以使用户和屏幕处于相同距离,消费者可以身临其境地体验传统平板电视无法实现的全景效果。然而,55英寸的可弯曲OLED电视要想达到“IMAX”的效果的确显得有些吃力,该产品市场化前景仍有待时间考量。

中怡康黑电市场研究总监彭显东在接受记者采访时说:“可弯曲OLED电视的优势是观看高清节目的效果很好。随着人们对屏幕显示效果要求越来越高,长期来看可弯曲OLED的发展前景还是不错的,关键是要看成本。三星和LGDisplay率先展示出可弯曲OLED电视,目的是为下一代技术做准备。”

面临尴尬处境

三星和LG推出的OLED电视都以展示为主,4k×2k分辨率的OLED电视才是韩厂的目标。

近年来,不少面板厂商在柔性显示屏的研发方面都进行了积极布局,三星和LGDisplay都曾展示过可弯曲手机屏及电子书产品,但是迟迟难以量产。一方面是产品定位不清晰,配套产业发展不起来;另一方面,面板厂商的量产能力也备受考验。

拓墣产业研究所林麟告诉记者:“可弯曲OLED屏幕分辨率会下降很多,品质变差。小尺寸可弯曲屏幕分辨率仅有100ppi,大尺寸产品分辨率会更低。目前普通的手机屏幕分辨率都在200ppi以上,甚至达到300ppi,所以可弯曲电视的分辨率是比较大的问题。如果仅仅是达到弯曲的目的,康宁也推出了可弯曲的玻璃。可弯曲OLED电视尚处于产业初期,要考虑好产品应用的问题。”

可弯曲OLED电视看起来很美,但是仍然面临尴尬的处境。日本松下和索尼正在开发56英寸4kOLED电视,这让韩国厂商顿时感到震惊与着急。对于韩国厂商而言,开发可弯曲OLED电视并不能解决燃眉之急,提高大尺寸良品率、探索下一步OLED电视发展策略才是真正的目标。

DisplaySearch市场研究总监张兵在接受记者采访时说:“过去三星计划量产全高清OLED电视,但是现在三星对该计划进行了调整,他们希望在2014年直接大规模推出4k×2k的OLED电视,令人眼前一亮。现在三星和LG推出的OLED电视都是以展示为主,小范围销售,调整策略以后,4k×2k的OLED电视才是韩厂的目标。”

在TrendForce副总经理张小彪看来,平面式AMOLED能否被市场接受仍需要时间的考验,柔性AMOLED电视在短期内推向市场的机会并不高。

仍需开拓新应用市场

如果可弯曲OLED能找到合适其发展的应用与市场,很有可能成为AMOLED阵营的突破点。

近年来,TFT-LCD技术快速发展,在轻薄、色彩度和解析度等方面都有大幅进步,平面的OLED能带来的差异性还不够掀起革命,而柔性AMOLED的重要意义在于改变了人们对显示器的使用习惯。如果可弯曲OLED能找到合适其发展的应用与市场,很有可能成为AMOLED阵营的突破点。

张小彪在接受记者采访时说:“柔性AMOLED除了可以用其他塑化材料来取代玻璃使得轻薄度增加外,还具有“不可破”的特性,在使用上多了安全性的优势,加上外形打破了传统的平面式装置,可能会掀起终端革命。因此解决AMOLED的解析度问题,以及如何设计适合的外形符合使用习惯,应该是能否掀起革命的关键。”

在张兵看来,三星和LG展示的可弯曲电视就是一款差异化产品,代表OLED发展的未来。柔性OLED可以拓展很多应用,如超大屏幕(12英寸以上)可折叠的手机、透明显示等等,其的价值就在于拓展出很多我们无法想象的全新产品,提高产值。

正因如此,面板厂商也在积极探索可弯曲OLED的应用市场,希望能够提供差异化产品抢占话语权。

LGDisplay方面向记者表示,可弯曲OLED电视仅仅是应用的开始,未来会根据客户的需求,逐步拓展到IT应用领域。

标签: LED显示屏 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购