详情页
首页>资料大全>企业资讯
前AMD CEO:不卖工厂就活不到今天
驱动之家    发表于   2013-02-18

名人出书是一种时尚,特别是从工作岗位上退下来之后。近,前任 AMD CEO Hector Ruiz(鲁毅智)就跟记者合著了一本《Slingshot: AMD"s Fight to Free an Industry from the Ruthless Grip of Intel》(弹弓:AMD反抗Intel残暴统治解救整个产业),在其中大谈了AMD、Intel之间的诉讼官司,并且特别提到了其在任期间毅然卖掉晶圆厂的事情。

AMD拆分晶圆厂、卖给中东财主、单独成立GlobalFoundries一直是个备受争议的话题,特别是这几年AMD混得并不太好,很多人又念念不忘AMD创始人之一、老掌门桑德斯的那句“是爷们儿就得有晶圆厂”的名言,认为这是Ruiz的一个败笔。

不过他在书中说:“ 如果和阿布扎比的交易没有成功,AMD就无法生存下来。我必须去做一切力所能及的事情来实现它。 ”

作为AMD的第二任CEO,Ruiz在任初期的AMD一度是风光无限的,市场份额在2006年底曾经高达25.3%,还斥巨资收购了ATI(同样颇受争议),不过随着Intel东山再起,AMD每况愈下,2008年Ruiz离开的时候,市场份额又回到了曾经的水平,而且连年亏损,没有自己晶圆厂也让AMD陷入了生产方面完全被动的尴尬局面(虽然有的时候也是产能不足)。

其实,Ruiz治下取得的诸多辉煌也都是前任留下的宝贵遗产,诸如K8架构、x86-64指令集、HT总线等等都是早就有的,而他领导期间开发的推土机架构则完全可以列入失败的行列,山猫架构很出色但也不足以挽救整个公司。

起诉Intel垄断则是Ruiz的另一项主要工作,而经过多年不屈不挠地抗争后,AMD获得了12.5亿美元的赔偿,这也在很大程度上维持了AMD的运营。

他在书中表示:“ 其实我从来没指望(反垄断)诉讼能够得到判决,我只是衷心地希望Intel能够承认自己错了。我还认为,AMD所应得的赔偿远不止12.5亿美元。 ”

Dirk Meyer你啥时候也出本书,说说是怎么处理Ruiz留下的那堆烂摊子的。

标签: AMD CEO 卖工厂 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网