详情页
首页>资料大全>企业资讯
华为发布业界首款800M CDMA/LTE双模Micro RRU
中关村在线    发表于   2013-02-20

华为日前宣布推出业界首款800M CDMA/LTE双模Micro RRU。该产品采用紧凑型设计,可灵活部署,节省站址空间,并实现热点区域的数据流量分流及补盲覆盖,满足运营商深度覆盖的需求。

传统移动网络采用宏基站以解决广覆盖问题。然而,随着移动宽带时代的到来,网络中的数据流量快速增长,且分布不均衡。为满足差异化的网络容量和覆盖需求,运营商纷纷采用HetNet立体组网这种精细化的建网方式,来实现广度覆盖和深度覆盖,保障终端用户的数据业务体验。

华为推出的Micro RRU是HetNet网络的重要组成部分,能够实现室外热点区域的数据分流及补盲覆盖。它具有以下特点:

华为CDMA/LTEMicro RRU

1.紧凑型设计,可快速部署并降低部署成本。华为Micro RRU体积小于10升,重量小于10公斤,方便携带;可支持抱杆、挂墙和吊顶安装,部署灵活,特别适合安装在商业中心、住宅区、工业园区和学校等热点区域来分流数据流量,或者进行补盲覆盖;

2.大容量,从容应对数字洪水。华为Micro RRU可支持10MHz带宽,下行速率可达75Mb/s;

3.平滑演进,保护运营商的网络投资。华为Micro RRU采用了的SDR(Software Defined Radio,软件无线电)技术,支持2*2MIMO(Multiple Input Multiple Output,多输入多输出)技术,还可同时支持CDMA20001X、EV-DO和LTE等多种接入技术,支持向未来制式的平滑演进。

的CDMA运营商已纷纷选择在800MHz频段上部署LTE商用网络。华为CDMA/LTEMicro RRU不仅具有优越的性能,而且能支持在800MHz频段上从CDMA到LTE的平滑演进,保护运营商的网络投资,为运营商实现移动宽带时代的商业成功打下坚实的基础。

标签: IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网