拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT ®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器。IDT 的振荡器提供业界标准兼容封装尺寸内的可配置输出,从而节省通信、网络、存储、工业和 FPGA 等应用中的电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。
IDT 4E 系列 ±50 ppm 升级版 MEMS 振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。新型振荡器适用于高达600MHz 的频率,可帮助任何需要 LVDS 或 LVPECL 频率源的高性能应用节省电路板面积,简化应用电路,以及削减 BOM 成本。另外,鉴于要用一个单一的器件来实现对四个组件的更替,该振荡器配备了两个控制引脚,用以在四个工厂可编程输出频率中进行选择。这就可以帮助客户减少 BOM 计数,巩固库存,并实现成本效益。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“全新CrystalFree™ MEMS 振荡器无需额外的石英晶体,为客户带来巨大的价值。新 4E 系列满足客户一直以来对简洁性和成本节约的要求。不仅如此,我们还针对他们现有的插座尺寸保持向后兼容,从而方便了向这些新器件的过渡。”
IDT 4E 系列振荡器采用行业标准六引脚 CMOS、LVDS 或 LVPECL 振荡器的物理尺寸和引脚分配,而特别配备的四个额外引脚(总共十个引脚)是用来同现有六引脚插座维持向后兼容。这可以帮助设计人员在现有插座基础上使用全新振荡器,同时还为新设计提供额外功能。
系统设计人员可以从三个不同的输出组合中进行选择:LVDS 和 CMOS 输出,LVPECL和 CMOS 输出,以及三个同步 CMOS 输出 —— 从而可以在各种应用中灵活地使用创新器件。
供货
IDT 4E MEMS 振荡器目前处于客户送样阶段,采用标准的 7.0 x 5.0 mm VFQFPN 封装。可用大多数标准频率。自定义频率可根据要求进行配置。欲了解更多信息,请登录 www.idt.com/go/MEMS。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 //www.idt.com/china/ 或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。