近日,赛灵思面向大批量应用设计的Artix-7 FPGA AC701评估套件现已推出,将满足更高系统性能、小型化和低总功耗等设计要求。这款评估套件配套提供AllProgrammableArtix-7200T器件,并包括设计人员所需的工具、IP和参考设计,不仅可以帮助他们快速启动开发工作,同时又能使其充分利用业界FPGA的单位功耗系统性能优势。
AllProgrammableArtix-7FPGA为低端远程射频前端、移动回程、软件无线电、马达控制以及需要高性能、小型化的其它多种不同应用带来了功耗效率、小型化、低成本和更高系统性能等众多优势。Artix-7FPGA具有灵活混合信号(AMS)、DDR3、DSP资源、并行和串行I/O以及其它系统级功能,是设计人员通过可编程系统集成降低材料清单(BOM)成本的选择。
该评估套件包括针对业界首款功能强大的SoC设计环境—赛灵思Vivado™设计套件设计版本的器件专用许可证。该评估套件还提供了10余款参考设计,包括功能强大的PCIe®和DDR3子系统,以及NorthwestLogic公司完整版DMABack-EndCore的IP许可证,便于客户设计使用。AMS101评估卡搭配AMS参考设计是评估如何用AMS降低材料清单(BOM)成本的完美工具,适合从简单系统监控到更复杂模拟功能的各种求。
供货情况
Artix-7FPGAAC701评估套件定价为1,295美元,