详情页
首页>资料大全>企业资讯
NASA:地球将遭受超强太阳风暴 致全面停电没有信号
中国电子网    发表于   2013-02-21

美国宇航局近日警告称,地球即将遭受一场毕生难遇的“太阳风暴”,之后英国将面临大规模停电,并将长时间失去通讯信号。超级太阳风暴将导致电网过热,空中飞行、电子通讯受到严重影响。预计这场风暴造成的损失为几十亿英镑。

破坏程度不确定

美国宇航局高级科学家认为,2013年太阳从“深沉睡眠”中苏醒,产生的太阳耀斑将给地球磁场造成前所未有的破坏。“我们知道这场风暴即将发生,只是不确定它到底有多严重,”美国宇航局华盛顿总部科学任务委员会的费舍尔博士说。该委员会专门调查太阳活动对地球的影响,他们利用十几颗卫星研究可能造成的威胁。美国政府已经意识到这种威胁并称已经准备好应对措施。其中包括国家电网边缘的某些变压器能够暂时关闭,以提高整个电网的电压水平。“它将扰乱通讯设备,例如卫星、汽车导航、空中飞行、银行系统、个人电脑,以及一切电子化的产品。”费舍尔说。更可能的情景是,大规模地区,包括北欧和英国拥有较为“脆弱”电网的国家和地区,将断电并无法使用电子设备达数小时,或可能数天。

太阳活动预报面临挑战

近年来太阳活动十分异常,目前太阳的状态是蓄势待发,太阳活动预报面临挑战。从2010年开始,太阳活动开始很快地上升。2010年有7个速度超过千公里的太阳风暴,到2011年达到24个,太阳活动正快速增强。有科学家们开始预测未来十年超强太阳风暴发生的概率大概是12%。

美国宇航局科学家、研究人员和政府官员日前在“空间天气会议”上,也提出了类似的警告。这场风暴将导致太阳温度高达5500摄氏度,这种高温事件在人的一生中只可能发生几次而已。每隔22年,太阳的磁场能量循环将达到峰,而太阳黑子或者称太阳耀斑的数量每隔11年达到峰值。

影响.通讯

通信卫星可能失灵

太阳风暴发生,通讯会受到巨大干扰。1989年3月,太阳风暴袭击加拿大魁北克电站,变压器被烧毁。很多近地卫星和同步轨道卫星发生异常、轨道改变、甚至报废。全球无线电通信受到干扰或中断,轮船、飞机的导航系统失灵,美国海军的4颗导航卫星提前一年停止服务,预警跟踪目标丢失六千多个。

2006年12月13日,太阳风暴对我国短波无线电通信造成严重影响,广州、海南、重庆通信中断达3小时之后恢复正常。卫星也受此影响,故障频繁。比如风云一号气象卫星、亚太2号通信卫星等等。历史上,1971年10月25日联合国恢复我国合法席位,联大报告送回中央审查,恰好遇到太阳风暴,短波通信受阻,传了几个小时,险些误了大事。巨大的太阳风暴吹到地球,会让地球的环境形态发生巨大变化。比如电离层高度下降,形态改变,通讯中断。高能粒子辐射,影响卫星运行。

影响.航天

相对平静期执行发射

太阳活动强烈时,会对航天活动有极大的破坏性。高能质子到达地球附近,特别是容易到达无辐射带保护的极区,会影响极区飞行;如遇卫星则对卫星上的仪器设备有破坏作用;太阳能电池在高能质子的轰击下,性能会严重衰退以致不能工作;如遇在飞船外工作的宇航员将危及生命。

所以,航天发射窗口期的选择都会参考太阳活动的预测分析结果。据了解,我国航天发展历程较长,以往在太阳活动的峰年和下降年都有过发射任务。虽然峰年太阳爆发活动的频次高强度大,但还是能够找出相对的平静期来执行发射任务。在既定窗口期的前三个月、一个月乃至两周、一周都要进行分析预测,提前对发射窗口进行安全性评估,以保证任务顺利完成。

影响.人类

或导致GPS服务中断

太阳风暴对地球的影响,也算一种“现代病”—人们用的高科技设备越多,越容易受影响。二战后到现在,人类对电子设备、无线通信的依赖度越来越高,带来方便的同时,也埋下了容易受太阳风暴影响的隐患。1985年,加拿大停电9个小时,原因是太阳风暴导致地球磁场变化,从而产生了新的强大电场,把原有的变压器烧毁导致停电。再如,GPS全球卫星定位系统离不开卫星与地面的实时信息传送,在太阳风暴的攻击下,有可能会让全球定位系统的精确性降低,如果情况严重,还可能导致GPS服务的中断。

依赖高技术系统的东西越多,太阳风暴影响人类社会的机会越大,也需要更多警惕。目前我国正在酝酿“夸父计划”,通过三颗卫星对太阳实时监测,以此开展空间天气监测和预测工作。

权威解读

普通人基本感受不到太阳风暴

薛炳森

太阳风暴发生时,普通人基本上感受不到。因为地球有强大地磁场防护。太阳喷出来的物质温度很高,都是带电的。由于地磁场的屏蔽,带电的粒子能量低一些的大部分就屏蔽掉了。另外,咱们地球还有很厚的大气层,太阳风暴会有高能射线,也是带电的。在大气层里就和大气原子反应减速,基本在大气里就消失了。

太阳风暴发生,通讯会受到干扰。白天主要像沿海地区,短波的通讯会受到影响。一般公众感觉的就是,如果你听短波收音机,会出现大概有几个小时信号中断。

另外,太阳风暴对全球的影响并不是均等的。像美国、加拿大以及北欧这些国家,纬度比较高,空间受地磁扰动就比较强。容易引起由于地磁场的变化,造成感声电流,压到它的电网上,它电网不堪重负,有的就崩溃。1989年,发生一次非常大的耀斑,叫XG耀斑。这次风暴也非常厉害,连锁反应造成整个电网瘫痪。加拿大整个北部一两天电力才恢复。从那以后,经过很多科学研究,太阳风暴预报有了很大进步。

像今年的这次太阳风暴,就是可以预报的,公众不必恐慌。太阳风暴喷出来的物质到达地球有两三天,我国已经形成天机与地机监测网,基本上它一爆发我们就能看见。所以可以预报,第二有足够时间进行应对。

标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购