详情页
首页>资料大全>企业资讯
Molex推出下一代PoE Plus单端口控制器PDJack™连接器
EEWORLD    发表于   2013-02-25

(新加坡 –  2013年2月20日) 的全套互连产品供应商Molex公司近发布其下一代PoE plus磁性PDJack™连接器,这款单端口(single-port)控制器将电源设备控制器电路和PoE功能集成在单一解决方案中,与分立解决方案相比,节省多达75%的PCB空间。

Molex集成产品部门经理Diarmuid Cullinan称:“以RJ45连接器为基础,完全兼容的PDJack连接器省去了复杂的设计和测试,降低了直接成本并加快了上市速度。具有集成电源设备控制器电路和以太网连通性的PDJack连接器可以简化网络设备的安装和PoE plus基础设施。”

新型PDJack连接器是业界首个集成式电源设备插座,在普适型(drop-in)单端口连接器解决方案中结合了PoE plus电源设备控制器和桥式整理器与千兆位磁性组件,支持所有的PoE PSE类型功能,符合IEEE802.3at兼容性、互用性、热管理和EMI标准要求。在PDJack连接器的开发中,Molex与美高森美(Microsemi™)合作并使用其PD控制器PD70200,可以达到所有的电源设备标准,包括检测、分类、带有涌入电流限制器和过电流保护的集成隔离开关,以及用于PoE plus电源的两个事件分类。

稳固的PDJack连接器是完全屏蔽的连接器,具有集成静电放电保护功能,适用于宽工作范围和被动气流环境。为优化电源设计,PDJack连接器备有Class 0、1、2、3和4型款,在37V至57V下提供高达25.5W功率。两插针输出电源和标准信号插针提供以太网连通性,带有附加插针,可为外部DC-DC转换器上电。PDJack控制交换机/路由器PoE控制器的所有通讯,用于协商电源要求,并且管理IP设备、无线接入点、控制面板、视觉系统和POS设备的安全上电和断电。

根据IEEE 标准,PoE Plus需要Cat5或以上电缆。要了解有关PDJack连接器的更多信息,请访问公司网页www.chinese.molex.com/product/poe.html。获得产品及行业解决方案的信息和信息,请按此注册登记Molex电子报。


关于Molex Incorporated

除连接器外,Molex 还为众多市场提供完整的互连解决方案,范围涵盖数据通信、电信、消费类电子产品、工业、汽车、医疗、军事和照明。公司成立于1938年,在全球15个国家拥有41家生产工厂。Molex公司网站www.molex.com.cn。请在微博t.sina.com.cn/molexconnector关注我们,在优酷网u.youku.com/molexchina观看我们的视频,并在www.connector-cn.net 阅读我们的中文博客。

标签: 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购