详情页
首页>资料大全>企业资讯
走出低迷 LED企业不能只靠政策
半导体照明网    发表于   2013-02-25

宏观经济与房地产政策的调控、房地产市场投资放缓,是作为房地产下游的LED照明业扩大的产能来不及消化的一大因素,但是这背后更深层的原因出在LED照明产品本身。尤其是在民用领域, LED照明产品价格高但质量未必可靠的矛盾令其销路变得不太通畅。 “当前国内LED灯具行业普遍存在能效较低、使用寿命短、成本偏高等问题,这都阻碍了LED灯的市场普及”,国家半导体照明技术标准工作组副组长彭万华表示。

走访沪上一些灯具城就发现,虽然目前白炽灯已经很少见,节能灯、 LED灯成了灯具城主角,但是与节能灯的人气相比, LED照明产品的问津者明显偏少。许多店主透露:目前,节能灯的售价大概10元左右,而LED灯每只出厂价一般超过30元,消费者对价格较为敏感,所以更乐意为便宜的节能灯而不是节能效果更好的LED掏腰包。

而在进一步走访中了解到,虽然部分消费者是被LED照明产品的高价吓退的,但大多数消费者其实更有疑问的是其质量是否真正过关。而根据彭万华透露的情况是: LED芯片寿命可达几十万小时,元器件的寿命也有5万-10万小时,可目前国内的一些LED灯泡寿命只能做到1.5万-2.5万小时。寿命1.5万-2.5万小时是什么概念?假设每天开灯8小时,那么一只LED灯泡的使用寿命约为5-8.5年。彭万华认为,相比于LED芯片和元器件的寿命,目前LED灯的寿命还有很大提升空间。

我国LED照明产品的出口势头良好,但是由于一些企业质量控制能力低下,导致产品质量问题频发。据了解, 2012年欧盟非食品快速预警系统 (RAPEX)通报我国出口LED照明产品共37次。其中,因爬电距离或电气间隙不充分致绝缘性能不佳而被通报29次。

2012年底,质监局、国检总局、工商局抽查全国各地的LED照明产品、节能灯、道路照明、消防应急灯具和电光源等的结果显示: LED照明产品合格率仅为51%。

显然, LED照明要走进千家万户,是要把价格降下来,其次就是要提高产品的可靠性和稳定性,在质量上过关。 2012年4月底,美国能源部发布了新一期 “固态照明计划” (简称SSL计划)。该计划以技术研发、产品制造、商业化支持、专利标准体系等方面为重点,提出了促进美国LED产业发展的目标、路线及相应的对策措施。该计划的目标是LED元器件成本到2015年要达到2美元/千流明, 2020年实现1美元/千流明。 LED灯由芯片、 LED元器件、散热器及灯罩等多部分组成,其中元器件成本占到了灯具成本的约1/3。彭万华认为,美国的这个计划,也是目前比较受业界认可的成本目标,要实现这个目标, LED元器件的价格在未来10年内必须以每年20%的速率下降。

据悉,目前LED芯片价格已呈现大幅降低, LED照明终端产品的价格也在下降。尤其是目前正在进行中的LED产业由沿海向内地的转移以及活跃的购并活动,为LED产品成本的下降提供了支持。雷士将总部由惠州迁至重庆,三安和德豪润达举迁芜湖,真明丽选址扬州,都使产业布局进一步趋于合理。

不过,对于LED企业来说,要真正走出低迷状态,更关键的因素不在于做得有多“宽”,而在于做得有多 “深”。有行家指出,随着 《半导体照明节能产业规划》的出笼、白炽灯淘汰时间表确定,财政补贴推广力度加大,以及政府采购带头采用LED照明产品等措施的落实, LED照明新一轮的市场机会正在孕育中,就看企业能否加强技术研发和质量管理等关键环节的投入,是否拿得出过硬的产品了。

标签: 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索