21ic讯 GCT®半导体公司(GCT® Semiconductor)日前宣布,该公司的LTE单芯片可为搭载Windows 8操作系统的LG电子的新款移动超极本和平板电脑提供快速可靠的4G LTE连接。GCT的LTE单芯片与USB-IF移动宽带接口模型(MBIM)完全兼容,能够轻松整合进新一代移动计算设备。GCT解决方案被嵌入到经Windows-8认证的移动宽带调制解调器中,可在LG全新的Windows 8系列中实现LTE连接,该系列包括14英寸U460超极本和Tab-Book Ultra Z160,两款产品目前均由LGU+发售。
LGU+基础服务开发部副总裁Hai Sung Lee表示:"对于希望既能获得强大性能和时尚外观,又能充分利用LGU+新推出的无限量LTE数据服务计划的LGU+客户而言,LG新款超极本和平板电脑是绝佳的选择。我们期待继续携手GCT开发新一代设备,以满足不断增长的LTE市场的需求。"
GCT半导体公司营销与业务开发部副总裁Alex Sum指出:"随着我们继续引领移动宽带连接的发展,支持Windows 8以及实现与MBIM兼容对GCT来说是一个重要里程碑。推出一种可供各种笔记本电脑和平板电脑使用的即插即用型解决方案,将让OEM及ODM厂商能够快速、轻松地将我们的解决方案整合到他们的新设备中,并能提供快速可靠的4G LTE连接。"
通过提供超低功耗、外形紧凑、性能卓越的解决方案,GCT继续引领LTE单芯片的发展。