详情页
首页>资料大全>企业资讯
安捷伦推出业界性能的混合信号示波器
EEWORLD    发表于   2013-02-26

2013 年 2 月 25 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布为其屡获殊荣的 Infiniium 90000 X 系列示波器增添业界性能的混合信号示波器(MSO)功能。安捷伦不但推出了 6 种 MSO 型号,同时发布了13-GHz 带宽的DSO 和 DSA 型号,进一步扩展了 X 系列示波器。

MSO 可为器件的调试和验证提供更多的通道以及触发功能,帮助工程师和开发人员加速测试。

新型 MSO 具有内置的数字通道,可提供 20 GSa/s( 8 通道配置)或 10 GSa/s(16 通道配置)的数据速率,比其它高性能 MSO 快 60%。安捷伦现在的MSO混合信号示波器的模拟带宽在 70 MHz 至 33 GHz 之间。

新型 13-GHz DSO/DSA/MSO 型号可使工程师以更经济的价格,获得 Infiniium 90000 X 系列所拥有的业界低本底噪声和抖动的示波器。

安捷伦副总裁兼示波器产品部总经理 Jay Alexander 表示:“通过对我们的客户展开调查,随着系统速度的提高,客户更希望使用性能与示波器模拟带宽相匹配的数字通道。这种产品需求将会成为下一个突破点。业界快的 MSO 具备高达 33 GHz 的硬件模拟带宽,可让工程师精确地调试和验证 DDR4-3200 等新兴技术。”

借助 Agilent Infiniium 90000 X 系列,已经或计划购买 DSO 或 DSA 型号示波器的客户可将仪器升级至 MSO。当前的大多数高速 MSO 采取固定配置,不提供升级服务。Agilent N2834A 升级选件允许用户对此型号随时添加 MSO 功能。MSO 升级结合了安捷伦已有的带宽和存储器升级,使 X 系列成为市场上灵活性和可扩展性的平台之一。

与其他的MSO型号不同,安捷伦Infiniium 90000 X-Series MSO每一个数字通道都可采集4亿个数据点。为了适应高速模拟通道的高速采样需求与数字通道相对较低的采样需求,存储深度可以根据模拟信号的时间在示波器2G内存的范围内进行自动调整。这种存储深度将使工程师可以采集到时间相关的模拟与数字通道,使工程师可以在更长的时间内捕获到偶发的异常事件。

高速存储器通道(例如 DDR3)往往提出复杂的信号评估条件,甚至会使经验丰富的工程师都感到棘手。安捷伦在新型 MSO 中增添了特定的 DDR 触发模式,可根据这些复杂的条件执行读写分离和眼图调整。

协议层错误很有可能导致成熟的系统设计出现故障。尽管一些现代示波器能够在模拟通道上分析协议堆栈,但是工程师在查找故障根源时仍会发现示波器的模拟通道不够用。通过添加 MSO,可为仪器测量多添加 16 个高速数字通道。在测量(例如 DDR 测量)过程中对数字通道进行协议检查,可使工程师在验证协议一致性的同时全面地了解模拟通道影响。

MSO 采用与安捷伦逻辑分析仪相同的 90 针连接器,允许工程师使用各种探测附件,包括:
• 17 通道差分/单端软接触无连接器探头
• 17 通道差分/单端飞线组
• 17 通道差分/单端 Samtec 连接器
• 精选的 DDR 内插器探测技术

其它信息
如欲了解有关 Agilent Infiniium 90000 X 系列示波器的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/90000x-series
浏览产品图片,请访问:www.agilent.com/find/90000x-series_images

关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com

标签: 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购