详情页
首页>资料大全>企业资讯
MEMS组合传感器将成主流+手机与平板应用崭露头角
电子工程专辑    发表于   2011-12-15

据IHSiSuppli公司的MEMS市场简报,基于MEMS的多传感器封装,即所谓的“组合”传感器,将在消费应用与汽车应用领域具有非常光明的前景,未来五年在这两个领域的合计销售额将增长到现在的50倍。

MEMS组合传感器在单一的传感器封装中含有加速计、陀螺仪或电子罗盘的不同组合。这类传感器的销售额到2015年将接近12亿美元,而2010年略低于2400万美元,2010-2015年的复合年度增长率高达120%。预计今年增长率将达到三位数,而且这种趋势将保持到2013年,凸显这类传感器在汽车与消费电子领域的商机巨大。例如,2011年销售额预计将达到7090万美元,比2010年的2360万美元大增200%,其中消费应用将占到4810万美元,汽车应用占2280万美元。

组合传感器通过在单一封装中整合更多功能,可以节省空间与成本。这种MEMS传感器在以下情况下非常有用:价格压力较大和电路板空间有限,如手机;由于强制要求采用某些技术,成本成为关键因素,这种情况在汽车领域常见。

未来几年,消费领域将在组合传感器销售额中继续占有较大份额,其销售额到2015年将增长到10亿美元,汽车领域是1.318亿美元。

对于汽车领域来说,由于政府强制采用的各种安全系统成为汽车的标准设备,汽车厂商面临降低成本的压力,促使其寻求采用更小、更有效率和生产成本较低的组合传感器。

根据封装中所含的器件的不同,组合传感器的配置可以有不同变化。例如,在消费领域,一个6DOF(6自由度)罗盘模组通常包含一个三轴加速计外加一个3轴罗盘;在使用惯性传感器的时候,该器件就被称为惯性传感器测量单元(IMU)。相比之下,一个9DOF由一个3轴罗盘、3轴陀螺仪和3轴加速计组成;而一个10DOF则包含9DOF中的所有器件,外加一个压力传感器用于测量高度。同时,4DOF至6DOF的组合传感器正在汽车领域出现,主要是不带罗盘的惯性IMU。

目前供应组合传感器的厂商包括德国博世,主要供其稳定控制系统使用;芬兰VTITechnologies,用于德国厂商Continental AG的稳定制造系统。

组合传感器开始在手机与平板电脑中崭露头角

在消费应用方面,多数加速计目前都是以单独的、分立器件形式出货。这些分立器件将在未来四年主导手机市场。从2013年开始,将逐渐整合在6轴IMU之内,这将在2015年成为组合传感器的主要形式。

但是,在6轴罗盘模块中的整合则是另一种情形,由于加速计和罗盘需要安置在手机中的不同位置,导致其没有明显的成本优势,因此这种整合仍将无足轻重。在手机中,运动传感器需要靠近手机的中心,而罗盘则需要远离电磁干扰源。

受黑匣解决方案的营业收入机会诱惑,有些9轴IMU将被几家OEM厂商采用,但由于其尺寸较大,不适用于手机,所以其占有率将很有限。

同时,由于平板电脑有更多可用空间,组合传感器可能在平板电脑领域得到更广泛的使用。在该领域,6轴IMU将占有优势,6轴罗盘和9轴IMU在平板电脑领域将比手机领域更加流行。

组合传感器的其它消费应用领域包括笔记本电脑、相机、MP3播放器和遥控器。

迄今为止,供应6轴罗盘的厂商一直是日本的Asahi Kasei Microdevices (AKM) Inc.和爱知制钢;意大利-法国企业意法半导体和德国Bosch Sensortec。6轴IMU也可以从意法半导体和美国InvenSense Inc.获得。

 

标签: MEMS传感器 组合传感器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购