详情页
首页>资料大全>企业资讯
英国研究者称白光LED光效有望达到50%-60%
高工LED    发表于   2013-02-27

英国邓迪大学正组织一个欧洲研究项目,旨在提升白光LED的能效,以期与现有的照明用品相抗衡。该项目收到了来自欧盟FP7计划高达720万欧元的经费支持。当前,LED照明灯具的能效为25%左右,而邓迪大学的研究者希望将现有能效提升至50%-60%。

据该项目的负责人Edik Rafailov教授介绍,“普通灯泡的能效率很低,甚至当前使用好的白光LED的灯具,总体能效也只有25%。我们正致力于研发一个更高效的白光LED,将达到50 - 60%的效率。如果这项成果能够做到并被广泛采用,那么这种效果所带来的节能效益将是巨大的。同时,这项成果也将产生在亮度和色调上更为可控的照明产品。”

标签: 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索