详情页
首页>资料大全>企业资讯
Nvidia白皮书:揭示了Tegra 4和Tegra 4i的细节参数和性能对比
cnBeta    发表于   2013-02-27
4 px/25px Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">移动世界大会(MWC 2013)仍在西班牙的巴塞罗那进行着,新品发布会什么的也如洪水般完全没有消退的迹象。在昨天报导了" Tegra 4性能翻番 首批设备7月登场"的消息后,今天,我们又从 Nvidia 处得到了Tegra 4和Tegra 4i 处理器(以及随附的i500调制解调器)的"技术白皮书",并首次说明了芯片的详细参数。尽管Nvidia在CES 2013上略模糊地介绍过了Tegra 4的图形能力,但本人出于强烈的好奇心,还是翻阅了有关GPU架构方面的信息。


Nvidia的白皮书包含了一些很方便的图表,比如Tegra 4和Tegra 3图形能力的对比。


以及Tegra 4i与Tegra 3 GPU的对比

Tegra 4i是Tegra 4的一个小型精简版,核心也从ARM Cortex A15换成了Cortex-A9,图形ALU数量也从72砍到了60个,但加入了一个LTE modem。我期望"满血"的Tegra 4可以撑起平板电脑和混合本,而Tegra 4i将出现在手机和其它袖珍型手持设备上。



GPU白皮书还提供了Tegra 4相较于其它数款移动芯片架构效率的有趣对比,包括高通的Snapdragon MPQ8064、三星的Exynos 5250和苹果的A5X、A6X。

显然,这些数字已不见怪。客观地说,Nvidia的Tegra 4可提供3到4倍于Tegra 3的游戏性能,某些情况下甚至更加明显。下一波的Android和Windows RT平板,或将有着更强悍的游戏能力。













标签: Nvidia Tegra 4 Tegra 4i 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网