一年一度的MWC已经落下了帷幕。今年的巴塞罗那,因为Intel的强势介入,与各式各样的新鲜产品相比, 移动处理器 也不再被“冷落”,再度受到了人们的瞩目。
在过去,提及用在手机、用在平板上的芯片,大概没有谁会想到x86、会想到Intel,那是ARM、是高通、是英伟达的天下。但是现在不同 了,PC市场的芯片王者Intel扭身杀入移动处理器领域,带来的不仅仅是全新的产品,也是对ARM阵营赤裸裸的挑衅——你们能做到的,我也能做到;你们做不到的,我更能做到。
静等Intel蚕食市场?ARM阵营没有这么傻,于是我们便见到了性能翻倍的Cortex-A15四核处理器、见到了融合性能与功耗于一身的big.LITTLE技术。
通过这次MWC上出现的那些移动处理器,我们也可以轻易预见,未来的这片市场,势必会掀起一场“血雨腥风”。Intel、高通、NVIDIA、 三星……随便一个,都是举足轻重的巨头。他们之间的斗争,也注定难以“和局”告终。那么,在风暴正式来临之前,先让我们看看,那几款足以让这片市场不平静的移动处理器吧。
三星Exynos 5 OCTA
在今年的CES展会上,我们看到了三星发布的基于ARM架构big.LITTLE方案的Exynos 5 Octa首款八核处理器。
这款八核处理器,虽然号称八核,但其实是由一个A15架构的四核处理器和一个A7架构的四核处理器共同组成的,兼顾高性能和低功耗两大特点。
Exynos 5 Octa
而在本次的MWC展会上,ARM展台上,我们看到采用这款八核处理器的平板电脑。现场还演示了ARM大小核的一些优势,实现动态功耗管理等。
当平板处于浏览网页、地图导航、观看视频等低负载情况时Exynos 5 Octa采用的是Cortex-A7架构处理器,而当平板高负载渲染或是游戏状态的时候则自动调用了Cortex-A15处理器,切换自如。
从现场展示的视频中,我们还能够了解到一些信息,就是这款产品在使用A7处理器运行的时候,是其使用A15处理器功耗的四分之一左右。由此看来,这款处理器对功耗的控制,还是很到位的。
NVIDIA Tegra 4
在CES2013展会上,NVIDIA高调的展示了其的Tegra 4处理器。在当时,我们仅知道这款处理器能够完美运行1080P的视频和游戏,而对其具体性能我们一无所知。不过根据Tegra 3在发布当时的性能表现我们能够推测出,的Tegra 4处理器的性能,绝对比上一代能够高出很多。而近日,在MWC 2013上,我们终于看到了这款Tegra 4处理器的实际跑分结果,其性能表现令人咋舌,性能提高非常多。
AnTuTu测试结果
其他测试结果
根据国外媒体测试结果显示,该款处理器在AnTuTu的测试中,达到了令人难以置信的36317分。足足是Tegra 3 12000分的三倍之多。而1.5G的高通骁龙好成绩,大概也就在22000分左右,要知道,在2012年的年底,如果你的处理器在1080P的屏幕 上,能够达到20000分,那这款处理器简直就是神一般的存在。所以说,Tegra 4的性能增长十分可怕。
另外我想大家关注的另一个方面应该是这款产品的功耗和续航能力,在十分强大的跑分数据背后,这款产品的功耗能否同样令人满意呢?
根据外媒记者现场测试来看,运行1080P视频的Tegra 4平板电脑的额定功率在950毫瓦左右,而其他处理器的大多数平板,都在1.2W左右。很显然在续航方面Tegra也是更胜一筹,不过明显在这种运行状态下,处理器是没有满负荷工作的,所以,这款处理器在满负荷的情况下功耗如何,我们还是无从考证。
Intel凌动系列
今年的MWC,Intel的凌动系列处理器,可以说是Intel本次展会的重点产品。
在此次世界移动通信大会上,Intel曝光了三款凌动系列处理器。它们分别是:凌动Z2580,主频2.0GHz;凌动Z2560,主频1.6GHz;凌动Z2520,主频1.2GHz。这三款处理器为双核心四线程,采用了32nm制造工艺,该处理器还支持英特尔超线程技术,可支持四个应用线程同时运行,进一步提高了凌动内核的整体效率。该产品融合了英特尔卓越的产品实力,包括满足用户平滑浏览网页、欣赏流畅的全高清电影所需的高性能,以 及启动快速、运行流畅的安卓应用体验。
图片来自网络
英特尔除了展示来自联想和宏碁的智能手机之外,还展出了诸多运行Windows 8和安卓操作系统的凌动平板电脑,其中包括来自华硕的安卓平板电脑。
另外,某些平板电脑在超轻薄的设计中,实现了10小时左右的电池续航时间,以及数周的联网待机时间。
在这次展会中,我们能够发现,Intel的凌动系列处理器正在逐步走向成熟。在保证了性能的情况下,其续航时间也达到了与传统ARM架构的平板电脑相同的水平,甚至更高。
Intel在本届MWC中所展示的几款凌动处理器没有令我们失望,甚至可以说还有很多惊喜。Intel作为传统PC行业的企业,其在移动芯片方面的研发能力也同样强大,这也表明,Intel是完全有能力做好移动处理器芯片的。这次展会中,Intel所展示的这三款处理器,就是其好的证明。
高通Snapdragon 800
在MWC2013上,我们见到了NVIDIA Tegra 4的跑分成绩,3W+的分数让现在市场上的移动处理器颜面扫地。不过,作为NVIDIA的竞争对手之一,高通却似乎对Tegra 4的跑分并不关心。高通公司高级副总裁Raj Talluri表示,与其用跑分来驳斥对手,不如直接在出货速度上将对手比下去。而且,高通表示,他们相信Snapdragon 800可以轻松击败Tegra 4。
Raj Talluri称,NVIDIA的Tegra 4或许会令人印象深刻,但Snapdragon 800芯片的集成度会更高。Snapdragon 800的优势还在于,它内建了一个LTE调制解调器。新的Snapdragon 800处理器还可以编解码4K内容,这也从另一个方面反映了这颗处理器的能力。
据称,高通Snapdragon 800产品线目前已经有了超过50款的产品。预计今年晚些时候,高通的四核2.3GHz芯片会出现在更多设备上。
总结:能够打造自己的移动处理器的厂商其实并不算很少,比如新岸线、海思、联发科等。但如果要说实力强的几家,那么高通、NVIDIA、三星、Intel等便 难以“逃脱”。事实上,不论是x86还是ARM,这几家的技术也都走在了行业的前列。而在未来的移动处理器争霸赛中,上述这几家也将会是主要的“参赛选 手”。不过,谁将会在角逐中胜出,凭借的也不能仅仅是性能,还要顾及到出货速度——能够更早地出现在市场上,也就意味着能够更快地抢夺消费者。但是否能够 真正赢得市场,却又不能仅仅依靠“快出货”。决定权,依然落在消费者的手中。