致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布扩大其市场的光传送网 (optical transport network, OTN) 单芯片产品组合,提供用于OTN传送和交换应用的ZL30165线卡 (line card)器件。ZL30165是业界首个用于OTN传送和交换应用的单芯片线卡器件,并被数家主流的OTN设备制造商选择用于40G和100G设备。
产品的关键特性包含四个集成数字锁相环(digital phased lock loop, DPLL),能够锁定多达10个输入目标muxponder应用,在单一波长上支持多客户端 (multi-client)传送,这使得设备制造商能够减少100G应用中所需要的PLL器件数量,以节省线路板空间并降低材料清单成本。
美高森美公司时钟产品集团副总裁Maamoun Seido称:“我们的高集成度ZL30165线卡器件让设备制造商能够在现有的10G网络和正在部署的100G管道之间进行无缝衔接。随着在产品组合中增添ZL30165器件,我们现在为OTN提供了全面的单、双和四通道低抖动解决方案。此外,我们还在开发一整套产品,以支持光骨干网的持续发展。”
根据市场调研公司Infonetics统计,在2012年OTN销售额(OTN传送和交换设备)预计可达70亿美元,或占整个光纤支出的55%,预期到2016年,每年的增长率达13%,或占整个光纤支出的80%。
Infonetics首席分析师Andrew Schmitt称:“100G的增长正超出我们乐观的预测,而且有力地支持着光收发机终端市场。要支持迅速部署高成本效益的100G网络,提供诸如增加线卡密度的ZL30165器件是必须的。”
供货和支持
美高森美现在提供ZL30165生产批量产品,并可向合格客户提供有关美高森美OTN时序器件的更多信息,包括完整的数据表和应用指南。要了解如何成为合格客户,请联络当地销售代表或访问网页://www.microsemi.com/timing-and-synchronization/zl30165。
关于美高森美公司
美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 为通信、国防与安全、航天与工业提供综合性半导体与系统解决方案,产品包括高性能、耐辐射的高可靠性模拟和射频器件,可编程逻辑器件(FPGA)可定制单芯片系统(SoC) 与专用集成电路(ASIC);功率管理产品、时钟与语音处理器件,RF解决方案;分立组件;安全技术和可扩展反篡改产品;以太网供电(PoE)IC与电源中跨(Midspan)产品;以及定制设计能力与服务。美高森美总部设于美国加利福尼亚州Aliso Viejo,全球员工总数约3,000人。欲获取更详尽信息,请访问网站://www.microsemi.com。