详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED照明与传统照明的继承与发展
慧聪LED屏网    发表于   2013-03-04

舞台从来都是你方唱罢我登台。继禁白令”去年10月1日执行后,2013年2月17日发改委环资司188号文件正式发布了《半导体照明产业节能规划》称:到2015年,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰,市场占有率将降到10%以下。显然,白炽灯势必要被淘汰掉的。白炽灯的“退位”为LED灯和节能灯的发展腾出了巨大的空间,那么LED灯和节能灯会以什么样的方式推动照明市场的发展与普及呢?

节能灯的现状

近年来,我们国家一直在通过大量人力、物力、财力推广使用节能灯。随着白炽灯的淘汰,被“腾”出来的市场为节能灯带来了巨大的发展空间,越来越多的照明企业纷纷推出节能灯产品,抢占剩余市场。

目前,节能灯是消费者日常使用广泛的白炽灯替换产品。其效率是白炽灯泡的五倍以上,平均寿命大约为8,000小时,技术成熟,与灯饰、灯具匹配性好,是一种简单而相对低成本的替换选择。然而,节能与环保本应该相得益彰的,但在节能灯身上,两者却走到了对立面,含汞的问题注定了节能灯终将被替换的宿命:一只普通节能灯平均含汞量0.5毫克,这些汞浸入地下会造成大约180吨水的污染。如果废旧节能灯处置不当,很可能成为“生态杀手”,而且废旧节能灯也已处理不当“好多年”,甚至现今仍没有合适的政策和措施出台。

LED灯具的现状

LED是一种低电压的半导体点状冷光源LED光源的更长寿命、高效、节能、环保等“理论优势”已经通过了实践的检验,LED光源的各项性能参数已不是以前常说的“在改善”,而是“在进一步提高”,LED产业整体的发展前景被普遍看好。

 

 

随着白炽灯的逐步淘汰和国家对节能照明产品的补贴,LED照明市场已在加快推进。LED的触角也正逐步深入到家居照明市场,但目前LED照明产品的价格问题仍然是阻碍LED大举进入家居照明市场的主要因素。在价格方面,市场上1.2米长、21瓦的LED灯管的零售价正常在200元以上,而同样长度和瓦数的传统日光灯管价格基本在10元以下;在白炽灯的替换成本上,LED灯泡与传统节能灯在正常情况下也存在至少8倍以上的价格差异。这样的价格差距自然是LED照明进入家居环境的障碍。不少灯具经销商也表示,目前LED家用照明尚处于推广阶段,更多的消费者还是趋向于购买价格相对较低的节能灯;在家用市场,节能灯仍为LED照明产品推广的劲敌,而且家居照明也始终是节能灯所擅长的领域。

LED灯具无疑是今后照明灯具发展的方向。值得思考的是,在政策支持下,LED产业多年来保持翻倍的增速,然而LED照明却始终未能启动民用市场。除了售价较高之外,质量不稳定、性价比不高才是主要的原因。其实在这几年时间里面,LED照明灯具的价格都在以每年35%-50%速度在下降,相信在不久的将来,LED灯具价格将会下降到家家户户都能接受的范围,到时候就是LED照明时代的到来了。

“亦敌亦友”节能灯占主流LED灯为趋势

在传统照明向LED照明转型的风潮中,有的厂家在市场竞争中不可避免地被淘汰了,但也有的立足技术稳中求发展,毕竟任何新兴产业都必须经受市场的考验才能日趋成熟换一个角度看,这也是任何一种传统光源所经历的过程,传统照明和LED照明都是不同发展阶段的代表,LED产业的高速发展,政府的大力推广,这并不意味着LED是传统照明的克星。

近期业内人士在微博上提出:“不要把LED与传统照明看做简单的替代关系,更不要割裂开来,如果这样做下去只会葬送LED照明产业。LED与传统照明是继承与发展的关系,应该用这样的思想方法从LED光源组合灵活多变的特点出发,去研究LED光源与灯具的应用,寻找合适的用武之地才能大放光彩。仅仅从“替代”角度看待LED光源与照明是幼稚与浮浅的表现。”

标签: 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索