详情页
首页>资料大全>企业资讯
德州仪器推出新型电机控制套件
电子工程世界    发表于   2011-12-19

2011 年 12 月 14 日,北京讯

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出DK-LM3S-DRV8312电机控制套件,通过采用Stellaris® Cortex™-M3 微控制器 (MCU) 来启动三相无刷电机的运行,该套件的推出,使TI不断成长的电机控制解决方案产品线再添新成员。新型 DK-LM3S-DRV8312 电机控制套件配有单个 32 位 Stellaris LM3S818 微控制器和 DRV8312 电机驱动器,可在工作电压低于50V和电流强度为6.5A的情况下在短短几分钟内完成三相无刷直流电机(BLDC) 的启动工作。该易用型套件为低成本解决方案,适用于大量电机控制应用,包括低电压风扇、鼓风机、泵类、工具及压缩机等。

在该套件中,其Stellaris LM3S818 controlCARD 模块具有预烧写在闪存中的必要固件(以实现 TI 新型 InstaSPIN-BLDC™ 解决方案的开箱即用式运行)以及其他由客户开发的应用程序(在插入至 DRV8312 电机驱动器基板中时使用)。InstaSPIN-BLDC 解决方案是一项创新型免费反电磁场 (EMF) 技术,无需任何电机参数就可在几秒钟内启动任一电机的运行。与传统的反电势过零技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性,已证实其可在各种条件(包括扭矩)下实现可靠的电机启动。

Stellaris电机控制套件的特性与优势:

采用 Stellaris LM3S818 MCU 的 controlCARD 模块具有 50 MHz 性能、64 KB 闪存、8KB SRAM 和 6 个 PWM 发生器,可使开发人员构建占位面积小巧的复杂电机控制设计方案;

DRV8312 电机驱动器具有同类产品中的电流输出(可提供高达 6.5A 的电流),无需使用昂贵的外部散热器。它是一款受到全面保护的可靠电机驱动器,具有逐周期过流、过温、交叉传导及欠压保护功能,可降低设计复杂性、压缩板级空间并确保较高的系统可靠性;

该套件包含一个能以高达 3.5A 连续电流工作的 24V三相无刷直流电机 (BLDC);

支持软件包括 StellarisWare® 软件以及 TI 的 IQmath 库(用于实现简易型定点至浮点转换)和InstaSPIN-BLDC 软件(用于在任一电机上实现快速可靠的电机启动);

利用由第三方合作伙伴 Crosshairs Embedded 提供的直观图形用户界面 (GUI) 可加速系统设计进程。既可对现有GUI 进行个性化设计,也可下载 Crosshairs InterfaceDesigner 并通过简单易行的“拖拽”式开发创建自己特有的 GUI。

标签: 德州仪器 DK-LM3S-DRV8312 ICKEY IC代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购