详情页
首页>资料大全>企业资讯
2011年平板电脑十大新闻
电子工程专辑    发表于   2011-12-21

前言:2011成为平板电脑爆发性增长的一年。从苹果iPad 2这个开篇大作开始,各家厂商纷纷使出浑身解数想要与之争雄一番。虽然迄今为止iPad市场份额仍遥遥,仍是毫无疑问的王者,其他竞争者只能暗自感叹仍未能望其项背。但2011年依然涌现出了许多挑战者,iPad在下半年也遇到了激烈的竞争,Android平板阵营和中国白牌平板开始玩得风生水起。总之,苹果能否继续保持消费者对iPad的兴趣,其他平板厂商如何甩掉同质化的影子,真正做出吸引消费者的产品,这场战役,仍将继续下去。

一、苹果发布iPad 2,继续主宰平板市场

北京时间3月3日,苹果在美国旧金山芳草地艺术中心正式发布iPad 2,具有黑白双色可选,配备A5双核处理器,售价499美元起。由于地震和海啸给苹果供应链中的日本厂商造成极大影响,导致iPad 2第二季度产量不足,这款设备的发货时间一度被拉长至1个月,但亦售出925万台iPad 2。根据台湾媒体从富士康得到的数据,预计2011年苹果iPad总出货量将达4000万台。到目前为止,iPad 2仍然是全球为畅销的平板电脑,占据全球平板电脑6成的市场份额。

二、英特尔发布平板电脑处理器Oak Trail,支持Android系统

英特尔在4月发布了首款针对平板电脑的处理器Oak Trail,该处理器属于凌动(Atom)系列,比以前版本的凌动处理器尺寸小60%,平台功耗更低,而且只要求现有Atom平台一半的物理尺寸,并且可以支持1080P播放,可运行Windows 7、MeeGo、Android以及Chrome OS等操作系统。

英特尔推出此款芯片,旨在与快速增长的ARM进行抗衡,希望借此打破ARM在移动设备领域的垄断地位。该款芯片宣布支持Android,同样也标志着Wintel联盟的破裂。不过有分析师指出,在Android平台上英特尔芯片并没有优势,它将同时面对高通、德州仪器等一大批ARM授权芯片商的竞争。

三、惠普宣布放弃PC业务,TouchPad出货量“回光返照”

今年8月,PC业老大惠普突然宣布三个重要决定:剥离PC业务、关闭WebOS的硬件业务、102亿美元并购英国第二大软件厂商Autonomy公司。这意味着,惠普未来将专注于软件领域。惠普的举动反映出传统PC产业正在迅速走向末落,单纯的PC厂商和单纯的手机厂商越来越难以独立生存。

由于惠普宣布放弃WebOS系统的计划,惠普下调了包括TouchPad在内的等一系列WebOS系统产品的售价,其中16GB的TouchPad的售价调整至99美元。此前,惠普曾对TouchPad给予厚望,但过高的价格面对IPAD没有任何优势。虽然对消费者来说,目前购买TouchPad存在风险,因为惠普将停止为WebOS提供技术支持。不过,由于高性价比,此次孤注一掷降价抛售,反而使得TouchPad很快销售一空,并使惠普在美国平板电脑市场占据17%份额。


四、微软发布Win8系统,支持平板电脑

9月14日,在面向开发人员的大会上,微软公司展示了Windows下一代产品的预览版Windows 8。Windows 8将支持新一代的硬件,平板电脑、笔记本电脑和台式机电脑上均能流畅使用,此外根据合作协议,Windows 8将与ARM处理器兼容。

微软在PC操作系统领域依旧保持统治性地位,但是在智能机和平板电脑市场却远远落后于苹果和谷歌。Windows 8的发布,被认为是微软的一大赌注,翻盘之举。按照惯例,微软有望于2012年下半年正式发布Windows 8。

Win8系统的发布被认为是Wintel联盟的破裂,ARM有望借此进军PC领域。平板厂商则有望凭借该系统弥补Android系统在软件应用上的不足。

五、亚马逊发布kindle fire,有望挑战iPad 2地位

9月28日消息,全球在线零售商亚马逊正式公布其平板电脑产品——Kindle Fire,采用双核1GHz德州仪器OMAP4处理器、7英寸1024x600分辨率IPS多点触屏、Gozilla玻璃屏幕、捆绑所有亚马逊云服务、内置亚马逊Android Appstore,售价为199美元。不过,Kindle Fire并没有集成摄像头和麦克风,且仅支持WiFi网络,而不支持3G。亚马逊CEO贝索斯用一句话总结了Kindle Fire:“我们用不高端的价格打造高端的产品”。

面对强势的苹果,Android家族终于出来一个狠角色了,根据美国购物向导retrevo.com发布的调查:希望购买亚马逊Kindle Fire平板电脑的用户比希望购买苹果iPad的用户更多。当用户在499美元的iPad2和199美元的Kindle Fire中作出选择时,44%的用户选择了Kindle Fire,12%的用户选择了iPad2,另外还有44%的用户表示对Kindle Fire不够了解,无法做出选择。有分析人士认为,这款平板电脑第四季度出货量将高达500万台。花旗集团分析师Mark Mahaney甚至预测Fire2012年销量将达到1200万部。

六、白牌平板出货量居全球第二,中国成市场

DisplaySearch年初发布报告指出,“白牌”平板电脑已成为全球平板电脑成长为快速的一部分。报告指出,全球白牌平板电脑出货量从2010年第四季度的56.7万台增加到2011年第1季度的190万台,环比增长235%。其中中国成为白牌平板电脑市场,占全球总出货量的44%。

平板电脑的出现挽救了深圳一大批濒临倒闭的上网本厂商和山寨手机厂商,使得他们起死回生。这些采用ARM架构芯片,以及Android系统的平板电脑,外观类似IPAD,功能可达到Ipad的80%,价格却可便宜一半。白牌平板电脑以其价格优势进入新兴国家地区并取得了初步成功,某国产品牌平板电脑甚至在美国消费者满意度调查中占据第二位,排在了三星的前面。


七、联想乐PAD降至1000元,挤压国产平板利润空间

十一黄金周期间,联想电脑将售价2499元的乐Pad A1平板电脑降至999元,该产品采用TI OMAP 3622单核,1GHz主频,属于联想入门级产品。在联想大幅降价的同时,三星、宏碁、中兴、华为等品牌平板电脑也在直线降价。千元乐pad的推出首先标志着类似于联想这样的PC厂商开始于擅长价格战的数码厂商展开“正面冲突”。以联想的品牌号召力虽然对苹果无计可施,但是对付国内山寨和二线品牌仍然绰绰有余,目前联想乐Pad在渠道已经出现断货情况,销售情况火爆。

联想此次降价策略性明显,尽管乐pad A1降价,但是主打高端品牌的ThinkPad,却坚守价格,丝毫不动。


八、苹果灵魂人物Steve Jobs逝世

10月15日,苹果公司创办人、前首席执行官、董事会主席史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)因胰腺癌在美国加州逝世,终年56岁。1976年乔布斯和朋友成立苹果电脑公司,先后领导和推出了麦金塔计算机、iMac、iPod、iPhone等风靡全球亿万人的电子产品,深刻地改变了现代通讯、娱乐乃至生活的方式。在他的带领下,苹果公司市值(约3371亿美元)超过埃克森美孚(约3333亿美元),成为全球大市值的上市公司,也是全球大资讯科技公司。

在中国,乔布斯的离去引发了社会各阶层的探讨和反思,这不仅是苹果公司的损失,同时也是整个电子产业的损失。有分析人士认为,失去乔布斯的苹果或将逐渐由创新驱动型逐渐转为依靠专利和规模生存的传统公司。


九、谷歌发布Android 4.0系统,整合手机与平板电脑

10月19日,谷歌在香港召开新闻发布会,正式发布代号为“冰激凌三明治”的谷歌新一代Android 4.0系统。该系统除了拥有全新设计的UI,并增加了语音输入、人脸识别、照片编辑、流量监测、 Android Beam等功能外,的特点就是整合了手机和平板电脑平台,使得软件的适应性大大加强,极大的方便了开发者。

事实上,今年2月份谷歌推出的专门针对平板的Android 3.0系统,虽强劲但并不完美,的问题就是相关的应用太少。开发者针对手机开发的应用无法在Android 3.0直接使用,需要重新调试。目前,各大平板厂商已经纷纷研发Android 4.0产品,而直接忽略Android 3.0这个过渡性的版本。


十、三星战胜台积电,获苹果A6芯片代工权

据韩国媒体报道,三星已从与台积电(TSMC)的竞争中取胜,获得苹果下一代双核处理器A6的生产权,该芯片有望应用到IPAD3中。据苹果韩国工厂的一位高管透露,TSMC竞争失利主要因为不具备稳定量产A6芯片关键技术,“28nm工艺节点”的能力。“三星电子已经将28nm工艺应用到量产苹果A6芯片上,TSMC将提供一些苹果定制的芯片,但是量非常小。”这位高管透露。

多年来,三星依赖为苹果代工取得利润,苹果则依赖三星为其生产零件。但是目前苹果的IPAD2与三星的GLAXY平板却是竞争关系,不过两者合作在今年却似乎没有因双方之间持续的官司而受损。今年8月,德国和荷兰禁止了三星Galaxy手机与平板电脑在两地的销售。随后在澳大利亚和美国,三星都在法庭输给了苹果。






标签: 2011年平板电脑市场 平板电脑新闻 平板电脑现状 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购