无电解电容方案解决LED寿命难题
LED驱动器面临寿命难以延长的挑战。为达成LED照明标榜的2万小时使用时间,Fairchild、TI、PI、Maxim等LED驱动器供货商已纷纷开发出无电解电容的LED驱动器方案。
图 LED驱动器三大功能发展趋势(林苑卿)
现阶段电解与电容寿命仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。
严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。
周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模式调降LED驱动器的输出电流涟波。
在输出电流涟波下降之下,可改采成本及尺寸较小的陶瓷电容,避免引发光源闪烁。
不仅是匹配TRIAC调光与长寿命,为增加外观的设计弹性,LED照明系统商对于更小体积的LED驱动器同样需求殷切,正借助反驰式初级侧调节(PSR) 拓扑架构LED驱动器缩减尺寸及成本,加速LED居家照明普及。