致力于为网络架构系统提供可编程逻辑解决方案的供应商Tabula Inc.3月27日天宣布推出一套完整的高性能数据包处理解决方案。这套解决方案可以应对挑战性的问题:以太网标准从10G向40G和100G的升级,具体包括高性能总线的布线、芯片上内存吞吐量和定时闭合,从而实现这些系统所需的超高性能。
数据包处理解决方案,再加上Tabula的新型ABAX2P1 3PLD(首款ABAX2 P系列产品),可提供很多独特的功能,包括在单一芯片上处理四个100G的数据流、支持100G数据包流量的搜索引擎和一个12x10G-to-100G网桥。Tabula在可编程3D架构、RTL编译、尖端处理技术和3PLD设备这四个主要领域的业界技术为这些突破提供了支持。Tabula将在该公司于4月8日举办的首届Spacetime 系列论坛上对其高性能数据包处理解决方案进行演示。为期一天的系列技术研讨会将在北美、亚洲和欧洲的十几个城市举行,活动时间将持续到5月份。来自主要电信和网络系统原始设备制造商的250多名工程师有望出席此次活动。
Semico Research Corp.的专用集成电路(ASIC)和系统芯片(SoC)高级市场分析师Rich Wawrzyniak表示:“随着以太网标准从10G 向40G 和100G的过渡,FPGA用户将难以提供这些系统所需的吞吐量。凭借这套可编程解决方案,Tabula将证明他们的3PLD可在单一的可编程设备上支持四个100G数据流,而这点是其它可编程解决方案所无法做到的。”
高性能数据包处理参考设计套件由以下几部分组成:12x10G-to-100G网桥参考设计工具包,执行通信系统中通常运用的聚集功能并采用了ABAX2P1设备独特的高性能总线处理功能。4x100G交换器参考设计工具包,旨在帮助数据中心从10G 向40G和100G转换,由ABAX2P1设备处理多个100G数据流的功能提供支持。第二代Ternary Search Engine参考设计工具包,提供尖端路由器和下一代防火墙所需的高性能搜索功能,同时展现了ABAX2P设备无与伦比的内存功能。
为了推进用户设计,该公司还为高性能数据包处理设备中的很多功能量身定做了一套完整的设计实例和软IP核。设计实例包括600Gbps 数据包分类器、100Gbps 64-bit循环冗余校验生成器和1.3Tbps L2数据包分析器。
Tabula首席执行官Dennis Segers表示:“我们产品所展现的功能,即使是先进的FPGA都无法做到。凭借这套完整的可编程解决方案,我们可为正在进行中的以太网标准从10G向40G和100G过渡提供支持。”
Tabula的四个核心技术组成部分Spacetime 3D架构利用时间而非空间作为三维,对芯片上的每项资源进行重新编程,以在每个用户周期执行多项不同的功能(当前多为12项功能)。采用Spacetime的芯片又称3PLD,呈现出三个空间维度,其中所有资源分布在12层或褶皱中,与FPGA相比芯片尺寸实现了大幅度缩减。此外,逻辑元件、内存、乘法/累加块和连接器等3PLD 中的所有元件都以2 GHz的频率运行,因此不存在FPGA所遭遇的性能瓶颈问题。Stylus编译程序器采用了很多尖端技术,包括时序定时、路由器感知定位以及性能和密度的自动协同优化,从而实现更加简单和直观的设计和更快的定时闭合回路。Tabula与英特尔(Intel)之间的合作使ABAX2 P系列设备能够运用英特尔先进的22nm Tri-Gate工艺进行生产。全球先进的3D Tri-Gate晶体管可在较低的工作电压下提供的高速性能,且功率有所降低。通过与英特尔之间的合作,该公司可提高产量,满足的市场需求。ABAX2P1 3PLD 是一款12褶皱的Spacetime设备,具备独特的内存和逻辑构造功能并拥有定制的硬IP块,这使得该芯片和未来的ABAX2 P系列产品能够适用于苛刻的数据包处理应用。
通过采用所有这些部件,Tabula的高性能数据包处理套件提供的可编程解决方案具备业界性能,并可随时执行挑战性的通信/网络功能。