详情页
首页>资料大全>解决方案
NEC安卓智能手机用ST的NFC解决方案,支持果冻豆
我爱方案网    发表于   2013-05-14

【导读】近日,意法半导体为新款安卓智能手机提供近距离通信控制器,该NFC 技术通过所有测试和认证。而NEC安卓智能手机也采用ST的NFC解决方案,并且还支持果冻豆,着实为智能手机方案再添辉煌。

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体宣布,NEC CASIO移动通信公司推出的令人期待的G’zOne CA-201L安卓智能手机采用意法半导体的近距离通信(NFC)控制器,这款手机初期目标锁定韩国 LGU+运营商。

意法半导体的NFC控制器芯片支持NFC的所有用例,可协调存在SWP-SIM 和SWP-microSD卡或嵌入式安全单元的多个安全位置存储的多个NFC应用程序。由Stollmann E+V GmbH开发的NFC软件栈运行在终端主机上,支持谷歌安卓操作系统的全部版本,包括的果冻豆操作系统。

NEC CASIO移动通信公司共用平台开发部总经理Yoshifumi Sakaguchi表示:“随着市场对移动支付方案的兴趣越来越高,拥有NFC功能及兼容安全单元将是我们新款手机的一项重要特性。集成简易、优异性能和低功耗让意法半导体的NFC控制器和安全单元成为我们的G’zOne CA-201L智能手机的选择。”

意法半导体的 NFC产品可实现射频性能出色的高成本效益解决方案,优化的芯片设计更让其物有所值。特别是射频单元设计可降低总体系统材料成本,从而限度降低器件在印刷电路板上的占位面积。新器件符合射频性能的要求,确保的NFC使用体验,可缩短各种应用的产品上市时间。

意法半导体安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“我们非常高兴能够为G’zOne CA-201L智能手机提供NFC功能,意法半导体的NFC控制器迅速通过了所有必需的互操作性测试,包括韩国的T-money e-transport和-payment支付技术,沿用意法半导体在SIM 安全单元领域的有助于互操作性的硬件技术,意法半导体的近距离通信控制器将让G’zOne CA-201L智能手机为韩国的终端用户提供创新的非接触式服务。”

相关阅读:

瑞芯RK3066双核AP+展讯SC8802A五模基带智能手机方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015175
三种智能手机充电设计方案“大比拼”
//www.52solution.com/mobile-art/80015124

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

不同意
同意并继续