详情页
首页>资料大全>解决方案
苹果iPhone 5S将在home键内嵌指纹传感器,采用蓝宝石玻璃凹面设计
电子工程网    发表于   2013-08-12
据KGI著名分析师郭明池透露,苹果将弃用原来的凹面home键设计而采用凸面设计的做法则预示着 指纹传感 器的到来。郭明池表示,这样的设计将专门为传感器留足空间。据AppleInsider获得的一份研究文件获悉,苹果将在home键中采用可防划痕的蓝宝石玻璃材料,从而可以对内置的指纹传感器起到保护作用。



苹果于2012年收购的生物安全公司--AuthenTec将负责这一更改工作。他们将使用其持有的生物芯片电容和RF技术来完成这次的工作。郭明池认为,AuthenTec将能帮助设备不受环境因素影响。而新手机中所采用的蓝宝石玻璃是一种硬度仅次于钻石的材料,它将可以把home键的保护程度提升到。

另外,郭明池表示,指纹传感器的加入将使得iPhone手机继续于Android和Windows Phone手机。
标签: 指纹传感 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续