详情页
首页>资料大全>解决方案
iPhone放大镜配件问世 可应用生活医疗领域
腾讯数码    发表于   2013-08-21

智能手机的功能已经变得越来越强大,各种各样的应用程序能够满足我们各种不同的需求。不过现在似乎我们已经不仅仅满足于智能手机在软件上的应用了,各种各 样针对手机周边的硬件产品也变得层出不穷,大家都在利用智能手机内置的计算芯片与传感器开发充满创意的周边配件。现在,一款可以与iPhone搭配使用的 摄像头放大镜配件就已经浮出了水面,未来将会被应用到生活、医疗及工业等方面。

这款iPhone摄像头显微镜配镜名目名为Illumoscope,目前已经登陆了Kickstarter网站,并且募资目标为6万美元,并不算很高。Illumoscope是一款能够与iPhone 5、iPhone 4S及iPhone 4搭配使用的保护壳套件,在摄像头放大镜部分内置了微观摄影光学器件及光源调整系统。

Illumoscope由一个外壳跟几个不同的微距镜组成,可根据不同的情况更换不同的配件。你可以用两种观景镜对大面积的表面进行放大,比如用来观察床上是否有虫子;也可以只用一种观景镜来观察微小的物体,比如观察你皮肤表面的粉刺;还能用观察筒罩住你想要观察的小东西,比如一只小虫子、小颗粒水晶、小标本;还有一个管道镜是用来窥探肉眼无法看清的暗处,比如锁孔、耳机孔、耳朵。它的显微镜功能就更不用多说了,足以用于基本的生物教学。被观察的一切都显示在iPhone屏幕上,轻松方便。

简单的说,无论未来你通过Illumoscope进行观察珠宝、电路、耳道、鼻孔甚至是验钞,Illumoscope都可以起到意想不到的作用。而Illumoscope在刚刚登陆Kickstarter网站后每个15美元的捐赠名额在短时间内就被抢空。而捐赠者可以获得Illumoscope外加两个观测筒、两个内孔观测镜、1个测定视角诊察仪及专用应用程序。

怎么样,与其购买一部昂贵的显微镜,不如投资15美元(约合人民币90元)来获得一套更加实用的Illumoscope更有意思一些。

标签: 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续