详情页
首页>资料大全>解决方案
飞思卡尔推出相容于Qi的15W无线充电方案
互联网    发表于   2014-12-26

为了让客户更接近无线化的明日无线网路(Internet of Tomorrow),飞思卡尔半导体推出了相容于 Qi 的15瓦无线充电解决方案,进一步拓展无线充电产品线。该项解决方案为各种较大行动装置的高速无线充电开拓了新途径,从平板电脑、大萤幕智慧手机、到可携式工业用与医疗用设备一体适用。

飞思卡尔的15瓦无线产品具备3倍于一般5瓦充电方案的功率,可对具备较高容量电池的大尺寸装置更有效地充电,同样地,这种高功率也可加速小尺寸装置的充电过程。举例来说,一台配备4,000 mAh电池的典型平板电脑,透过标准 USB 缆线充饱电也许要花上8小时,但是透过飞思卡尔方案,可将充电时间大幅缩短至几个钟头。

飞思卡尔的新款15瓦产品线,内含传送与接收IC,并佐以弹性化的辅助技术,可加速无线充电系统的制作。此外,新方案还支援数种主流业界标准,包括无线电力协会(WPC)和电力事务联盟(PMA)等等。

飞思卡尔 MCU 事业群全球行销暨业务开发主管Denis Cabrol指出:“如今的行动产品都较以往具备更多样化的功能性和尺寸,因而迫使无线充电系统的研发人员必须面对更大的电池,而且必须设法加速充电速度。飞思卡尔独步业界的15瓦解决方案,就是设计要用来因应上述成长中的市场需求,同时协助让产品研发更形顺畅,并发挥设计独创性。”

此一目标方案包含了两个15瓦的IC:其一是 WPR1516 接收晶片、另一则搭配 MWCT1012 发射晶片。研发人员仅须采用现成的对应韧体程式库,就可以迅速投产,这些程式库具备了实作型无线充电系统所需的一切核心功能。该方案同时还包含一个先进的应用程式介面,可以藉此修改或调整程式库功能,进而增添自订应用程式码,制作出真正客制化且与众不同的终端产品。

飞思卡尔的全面系统解决方案,包括了一组可即刻生产的参考设计、以及评估用电路板,可用来调校效能并加速上市时间。为了支援 WPR1516 接收IC,飞思卡尔提供了两套评估用电路板选择,可作为不同输出功率拓朴:分别是 WPR1500-LDO 与 WPR1500-BUCK 。 MWCT1012 发射控制器IC则由 WCT-15W1COILTX 参考设计支援。

飞思卡尔的新款15瓦无线充电解决方案预计在2015第1季上市。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 无线充电 飞思卡尔

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续