详情页
首页>资料大全>解决方案
便携式智能农业系统设计,来看下它都有哪些强大的功能
EEFOCUS    发表于   2015-09-14

项目背景

随着科学技术的发展,“科学种田”理念逐渐深入人心。利用先进的科学技术,合理有效的播种、施肥、灌溉已成为降低成本增加产量的有效途径。传统的科学种田 主要采取技术员下乡普及相关知识等手段,这种方法效率低下,覆盖面窄。针对这种情况,科研人员研发了农业专家系统,通过计算机软件以及知识推理来指导种植 户科学种田。这种方法虽然解决了效率低下等问题,但随之而来又出现了许多新的问题,如:软件过于复杂用户不会使用;手工导入的数据往往具有偏差等等。

 

国内外现状

从20世纪90年代开始,我国科研人员开始研发农业专家系统。

1992年,中国农科院作物所赵双宁等研制开发的“冬小麦新品种选育专家系统”;

1998年,南京农业大学研发的小麦管理智能决策系统;

2003年,郑向群、高怀友等完成了等利用数据挖掘技术对农业环境信息数据分析。

 

  在国外,美国20世纪80年代初提出了精准农业的概念和设想;

 

目前在美国等发达国家,精准农业已经形成一种高新技术与农业生产相结合的产业,并且已被广泛承认是可持续发展农业的重要途径。

 

美国推广利用精准农业技术,获得了显著的经济及社会效益。精准农业是要根据农田内作物生产条件的时空差异性,基于农田内小区土壤、作物、环境等的时空差异性信息,实施精细化定位农作管理。

 

例如,施肥应根据农田内部各处的土壤肥力状况不同而不同,土壤养分较差的地方应该多施肥,而土壤养分充分的地方应该少施肥等等。

 

除美国外,日本也是较早研发农业专家系统的国家之一。由于政府部门的重视,日本在农业专家系统的开发上取得了不少成绩,开发了若干农业专家系统。

 

例如,东京大学开发的番茄栽培管理专家咨询系统、培养液管理专家系统以及千叶大学利用原MICCS工具开发的茄子等多种作物的病害诊断专家系统、花卉栽培管理支持系统、庭院景观评价专家系统等。

 

以上这些专家系统已投入实际应用。然而,精准农业技术除美国和加拿大进入商业用途外,其他地区甚至在欧洲还没有真正进入推广阶段。主要原因是,其关键技术开发还没有在实用意义上产生突破,信息采集技术的费用还很昂贵等。

 

设计目标

本研究拟实现一个基于AVR32 AT32UC3A的便携式智能农业系统,整个系统包含手持终端、无线传感器两个部分。无线传感器部分由温度传感器DS18B20获取数据,再借用51单片 机,通过nrf24101将数据无线传输给AVR32板,即手持终端。当手持终端启动后,传感器网络自动发送数据,在接收到所需数据后,手持终端根据其内 置的推理系统,采用模糊推理的方式进行分析,然后在界面上给出推理结果。整个过程操作简单、易用,该系统功能强大、可以不断完善且便于携带。

 

系统框图

 

 

无线传感器部分

 

如图所示:无线传感部分由51单片机、温度传感器、无线模块三部分构成,其中DS18B20负责接收环境中的温度情况,并将采集到的数据通过51单片机,利用NRF24101的无线传输功能发射到手持终端AVR32上,交由其负责处理,进而完成用户需要的功能。

 

手持终端部分

 

如图所示:手持终端部分由AVR32单片机、显示屏、无线模块三部分构成,其中NRF24101负责接收无线传感器部分发来的数据,并将采集到的信息送入 AVR32单片机的内核AT32UC3A中,通过与我们之前录入的库进行模糊匹配,然后把植物的生长情况制成清晰明了的图显示在LCD屏上,并将相应长势 下的可执行操作显示在屏上供用户选择使用。

 

流程图

 

整个系统采用作为主处理器,靠无线传感器和手持终端逐步实现整个功能。

 

  1. 51单片机上的温度传感器(DS18B20)和可能的其他外围设备获取即时温度等外界的环境信息;

  2. 把采集到的数据通过无线模块(NRF24101)传输给AVR32板;

  3. 结合之前收集的数据,制成并显示出清晰明了的相应时间段内的数据变化图像;

  4. 向用户显示出植株的理想生长曲线;

  5. 应用模糊匹配,把我们获取到的数据和事先录入库中的数据对应,根据植株当前的生长阶段,结合库中的数据,推断出植物可能的生长趋势,通过屏显示给用户看;

  6. 根据植株的生长状况,对比理想中植株的长势,给用户以适当的建议供用户选择采纳。如果出现紧急情况,本系统还可设计短信报警功能。使用户及时了解到农作物生长的趋势,给出应对策略。

 

由于模糊推理的数据量需要不断调整,所以本系统还具有自动更新功能,它可以通过USB接口,或网络接口及时的更新内部数据与固件。

标签: 便携式智能农业系统 温度传感器 无线模块 NRF2410 DS18B20 AVR32

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续