详情页
首页>资料大全>解决方案
Rogers选择金雅拓确保移动NFC支付解决方案安全
21ic    发表于   2012-10-15

21ic讯 Rogers Communications和金雅拓公司日前宣布,目前正处于试行阶段并将于年内在Rogers的近距离无线通信(NFC)设备上推出的移动支付解决方案将采用金雅拓的数字安全技术。Rogers将利用金雅拓符合EMV标准的高端SIM-UICC(用户身份识别卡-通用 集成电路 卡)解决方案UpTeq NFC来存储和保护消费者通过NFC移动设备进行支付所需要的凭证和卡片数据。

Rogers Communications新兴业务部副总裁David Robinson表示:“让消费者能放心地将支付卡信息存储到移动设备上并通过移动设备来进行信用卡和借记卡交易,这一点至关重要。与金雅拓合作使我们能够利用SIM卡来保护消费者的信息,为他们提供安全而无缝的移动支付体验。”

针对预计于今年晚些时候在加拿大推出的新移动支付服务,Rogers正在部署UpTeq NFC解决方案来保护存储在高端SIM卡上的支付证书,同时将充分发挥该卡的灵活性,以便未来用于“感应式”(tap-and-go)服务,包括优惠券兑换、消费回馈计划、交通和其他数字识别应用。UpTeq NFC安全设备在外观上统一采用传统的SIM卡形式,是金雅拓UpTeq LTE(长期演进)产品的一种,完全符合LTE网络的要求。Rogers计划向银行推出的这项支付服务完全符合EMV标准。EMV是一种确保信用卡和借记卡安全交易的全球统一标准,采用微处理器芯片技术,保护安全支付所需的信息。该软件应用和UpTeq NFC设备都成功通过了合规性评估和安全测试认证,符合MasterCard和Visa的安全要求。

金雅拓北美区电信部高级副总裁Sébastien Cano说:“金雅拓的业务遍布世界各地,在全球已经和正在部署50多个移动NFC项目。多年来,全世界有数千家银行和移动运营商采用了该公司一流的数字安全解决方案。我们与Rogers密切合作,开发出一款具有高度可扩展性和安全性的移动支付解决方案,将SIM卡作为我们行业确保安全性的成本效益的工具——Rogers正引领移动支付的未来。”

加拿大一直处在全球支付技术的前沿,包括快餐店、加油站、杂货店、便利店和咖啡馆在内的成千上万的加拿大零售商已经采用了非接触式销售终端(POS),这些终端设备目前已支持非接触式银行卡,今后将支持NFC设备的移动支付解决方案。

编者注:关于非接触式技术和近距离无线通信

近距离无线通信(NFC)是一种为消费电子设备设计的无线电通信协议,能够实现设备之间近距离的直接通信。

标签: 集成电路 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续