详情页
首页>资料大全>解决方案
基于CPLD的TMS320F2812硬件平台设计
21ic    发表于   2011-06-18

1 引言 

  TMS320F2812是美国德州仪器公司推出的C2000 家族中一代产品。先进的内部和外设结构使得该处理器主要用于大存储设备管理、高性能的控制场合。在F2812构成的应用系统中,需要设计一些逻辑控制电路来保证系统正常有序地工作。这里,我们采用CPLD 来设计外围电路的译码及逻辑控制,使DSP 系统达到小型化、集成化和高可靠性。  

2 CPLD在TMS320F2812系统中的应用

2.1 TMS320F2812介绍 

  TMS320F2812 数字信号处理器是在F24X的基础上开发的高性能定点芯片。能够运行24x 开发的代码程序,并且F2812 采用32bit 操作大大提高了处理能力。它的主要特点如下:

  采用高性能的静态CMOS 技术,主频可以工作在150 MHZ(时钟周期可达6.67ns);

  高性能的 32 位中央处理器,可以进行16 位X16 位以及32 位X32 位的乘且累加操作;

  片内大容量存储器,128 K×16 bits 的Flash 和18 K×16 bits 的数据/程序存储器;

  高速外设接口,多可扩展1.5 M×16 bit 存储器;

  3 个32-bit CPU 定时器,其中CPU 定时器1 和CPU 定时器2 被保留用作实时操作系统OS。CPU 定时器0 可供用户使用,作为独立的,全局性的定时中断控制;

  具有 12-bit 的 ADC 流水线变换时间小60 ns,单变换200 ns;可选择两个时间管理器触发功能;

  改进的 eCAN 2.0B 接口模块;

  多种串行通信接口(2 个UART、1 个SPI 及1 个MCBSP);

高性能低功耗,采用1.8V 内核电压和3.3V外围接口电压; 

2.2 硬件结构介绍 

  我们采用 Alter 公司的EPM7064S 芯片来完成内部逻辑管理及与总线接口工作。该芯片采用快闪存储技术(FastFLASH),功耗较低。宏单元数达到64 个,完全满足设计的逻辑要求。引脚到引脚的延时为4ns,计数器频率可达151MHZ。其输出电压为3.3V 或5V,可以通过设置VCCIO 引脚来选择不同的输出电压。I/O 引脚可接受5V、3.3V 和2.5V 的混合电压输入,在多电源混合系统中,这一特性非常有用,可以节省大量的电平转换器。

  TMS320F2812 应用系统需要外扩一些必要的电路,包括支持内部程序运行的RAM 和EEROM,以及D/A 转换电路等,其系统结构框图如图1 所示: 

2.2.1 数模转换器的应用 

  在 TMS320F2812 中,片外扩展是通过TMS320F2812 中的外设接口XINTF 来实现的。

  它类似于C240X 的外部接口,但也做了改进:

  (1)在C240X中,程序存储空间、数据存储空间和I/O 空间映射在相同的地址(0000~FFFF),对它们的访问通过控制线( DS , PS , IS )来区分;而在F2812 中,外部存储器接口分成了5个固定的存储映像区域,可寻址1MB 的片外存储器空间,具有独立的地址,没有了控制线( DS , PS , IS )。

  (2) 每个 F2812 的XINTF 区都有一个片选信号。其中,有的区域的片选信号在内部是“与”在一起的,组成了一个共享的芯片选择,比如XZCS0 和XZCS1共享一个片选信号XZCS0AND1,XZCS6和XZCS7共享一个片选信号XZCS6AND7。在这种方式下,同一个存储器可被连到两个 区或者我们可以用外部译码逻辑来区分这两个区。

  (3)5 个固定的存储映像区域的每一个区还可以分别指定等待状态数,选通信号的建立时间,激活时间和保持时间。这些特征使得接口与外部存储器及外设脱离了联系,可 以灵活独立地进行外部扩展。在本次设计中,除了液晶除了液晶显示模块和键盘外,所有的外扩寄存器和存储器全部映射在XINTFZONE 2(0x080000~0x0FFFFF)译码的空间内。我们使用了DAC7625 作为数模转换芯片,该芯片为4 通道12 位双缓冲的DAC 芯片,工作电压可以是+5V 或-5V~+5V 的模拟电压。

  输出电压是0~3.3V 的直流电压。功能框图如图2 所示:

  其中,DAC7625 芯片中LDAC 引脚为载入DAC 引脚,当为低电平时,所有寄存器为透明,保持寄存器里的数据送到转换器输出通道;A1、A0 引脚为寄存器选择引脚,CPLD根据地址总线译码选通不同的A1、A0 组合,从而将1 ~ 4 通道的保持寄存器映射到0xC0000~0xC0003 的地址空间。此外,我们还设计了传送寄存器(DACTLR),映射地址为0xC0004,这个寄存器的所有数据位都无效,既不可读也不可写。对这个寄存器 执行任何读或写操作都会产生一个内部信号,将LDAC 引脚置为低电平,启动转换器工作。其中,整个译码逻辑都是由CPLD 芯片完成。下面介绍译码逻辑的部分VHDL 语言描述:  

2.2.2 串行非易失型存储器X25650芯片的应用

  在这里,我们外扩了SPIOER 寄存器来控制DSP 与X25650 的SPI 接口,它的作用是连A18-A0XZCS2XWETMS320F2812XR/WD11-D0CSA0A1LDACDAC7625R/WDB11-DB0CPLD 译码逻辑daccsdaca0daca1DACTLR ldac图 2通或割断DSP 与X25625 的连接。当需要F2812 的SPI 接口与SPI515(SPI 接口型)仿真器连接,实现仿真操作时,可以通过寄存器屏蔽SPI 对X25650 的操作。SPIOER 控制寄存器的地址为0xC0002,使用了外部总线来对其进行读写,它的使用:

  SPIOE 位:当SPIOE 位为“1”时,DSP 与X25650 各引脚接通;当为“0”时各个引脚断开,此时,DSP 上的SPI 引脚为高阻态,可以连接其他设备。上电复位时为“1”。该寄存器由CPLD 内部编程构成。

  在 F2812 中,SPI 模块支持125 种不同的波特率,通过向波特率寄存器(SPIBRR)写入设定值,可以与不同速率要求的外设通信。其波特率设定如下:

  当 SPIBRR="3-127" 时, SPI 波特率=LSPCLK/(SPIBRR+1)。当SPIBRR=0,1,2 时, SPI波特率=LSPCLK/4在这里:LSPCLK=设备的低速外围时钟频率。SPIBRR=主SPI 设备中SPIBRR 的内容。

这里,通过配置低速外设时钟预定标器寄存器(LOSPCP)和SPI 波特率寄存器(SPIBRR)中的内容,使DSP 的波特率达到5MHZ,满足X25650 的要求。 

2.2.3 字符型液晶显示器的应用 

  本系统将字符型液晶显示器MDL(S)16263 作为DSP 的一个慢速显示设备,映射在XZCS6 区域。该模块共有11 条信号线,RS 是寄存器选择,低电平选择指令寄存器,高电平选择数据寄存器。R/W 是读写控制端,低电平写显示模块,高电平读显示模块。E 为允许输入信号线(数据读写操作允许信号),高电平有效。DB0~DB7 为数据线。

  但是相比较 DSP 而言,LCD 是慢速设备,在设计器件时要考虑时序匹配问题,加入合适的等待状态。该液晶模块读写周期Tcyc 小为1000ns,脉冲宽度Pw 小为450ns,读写操作数据保持时间小为10ns,而F2812 的XINTF 外设接口的读写访问默认情况下为值,为26 个XTIMCLK 周期(XTIMCLK 默认为SYSCLK/2,13ns.),也就是说读写周期为346ns,其中读或写访问的建立阶段默认为6 个XTIMCLK 周期、激活阶段默认为14 个XTIMCLK 周期、跟踪阶段默认为6 个XTIMCLK 周期。因此,读写周期需要加入等待状态。

  当对DSP 的XREADY 引脚采样为低电平时,激活阶段将扩展一个XTIMCLK 周期,在下一个XTIMCLK 周期期间,XREADY 再次被采样。这一个过程一直被采样,直至XREADY采样为高,正常地完成访问。这里,我们利用CPLD 芯片将DSP 的XREADY 信号置为低电平,保持50 个XTIMCLK 周期,从而产生合适的等待状态。如图3 所示:

3 结论 

  本系统的开发采用了 DSP+CPLD 的结构,这种结构将DSP 较强的数据运算能力与CPLD 的高集成性、硬件可重复编程性结合在一起,使系统的设计过程更加的合理、紧凑和简化。并且,该系统经过扩展后可以应用在工业控制的多种场合,具有一定的实际参考价值。

标签: 数字信号处理器 TMS320F2812 CPLD 芯片代购 小批量芯片

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续