详情页
首页>资料大全>解决方案
手机浏览器新兵突围 发力移动云应用
OFweek电子工程网    发表于   2012-11-15
  • 在国内的 手机浏览器 市场上,UC和QQ无疑是横亘在所有新入者面前的两大巨头。除此之外,来自欧朋、海豚的不断冲击,以及各个传统互联网巨头针对浏览器市场的业务扩张,更是让本就混乱的市场格局变得愈发扑朔迷离。

    相较于大头们的话题频出,新兴的浏览器产品更多聚焦细分市场或差异化定位,以寻求突破。这其中,以开源Web开发平台Rexsee为基础所实现的UP阿扑浏览器则是专注于 移动云应用 的交互与体验。

    Rexsee作为开源的移动Web开发平台,支持以标准化Web开发模式快速实现应用,并利用平台封装能力,将WebApp编译成为本地程序以原生应用形态进行发布。而在UP阿扑浏览器中,这些WebApp无需编译即可直接调用系统原生API,获得完全等同于原生应用的交互效果。

    从上月开放测试至今,UP阿扑浏览器已提供了超过1000款云应用,包括移动终端与PC内容传输,用户间的语音、文本分享,条码扫描等功能实现,还支持直接调用手机本地应用,在浏览器中完成对通话、短信、已安装原生应用的使用操作。

    尽管以UC为代表的众多浏览器产品纷纷押宝云应用平台,提供更多的云应用服务。但就目前的WebApp发展状况而言,仍旧未能获得良好的应用交互体验。UP阿扑浏览器支持在浏览器中实现对移动终端硬件功能调用、对原生UI组件调用等能力,严格意义上来说已经超出了传统浏览器本身的应用范畴。而以这种方式切入移动浏览器市场,或许将给云应用平台的未来发展方向产生影响。

  • 标签: 手机浏览器 移动云应用 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购

    相关阅读

    ·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

    ·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

    ·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

    ·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

    ·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

    ·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

    ·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

    ·   液位传感器的重要性 2019-12-13

    ·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

    ·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

    ·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

    ·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

    ·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

    ·   组合开关构造及选用 2019-12-11

    ·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

    ·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

    ·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

    不同意
    同意并继续