在 iOS 6中苹果融入了自己的 地图应用 ,在这张愈演愈烈的地图大战中微软欲借助Bing一展宏图,而Google则通过自己的研发的地图工具来巩固自己的市场位置,苹果是新加入的生鲜力量,而Nokia依然在背后默默的发展,而Nokia今天正式推出了跨平台工具HERE,打破了各个平台各自为战的局面,能够让你实现跨平台在微软,苹果和 Google的平台上同时使用Nokia的地图应用,并且提供HTML5版本能够让所有的人在任何的地方都能够直接享受地图的便利。
目前这款产品名为HERE,目前已经在iOS平台上以应用的方式出现,在Android平台上提供了相应的API,在Firefox OS上提供了一个开发工具,同时任何人在任何地方都能够通过HTML5进行访问。
除了跨平台的“HERE”之外今天Nokia还发布了“LiveSight” ,一个能够让地图呈现3D效果的工具,Nokia对此称:“精确,直观的增强现实体验”。LiveSight首次应用在Nokia的Lumia设备的City Lens上。
下面是各个平台的产品显示
Chrome:
在Chrome上的进入界面
呼出菜单
城市热点分布图