详情页
首页>资料大全>解决方案
全球低BOM成本的血压计方案
我爱方案网    发表于   2012-11-27

【导读】原来的电子血压计方案多数采用内置10位ADC的MCU外加运放的方式,对血压的直流和交流信号进行分别处理。芯海科技的血压计主控芯片 CSU8RP3412集成了24位ADC、仪用放大器和EEPROM,依靠高精度的ADC技术,让血压测量算法变得非常简单,不再需要分交直流分别处理…

芯海科技集成24位ADC及仪用放大器、EEPROM的血压计主控芯片CSU8RP3412,打造全球低BOM成本的血压计方案。

全球低BOM成本的血压计方案


原来的电子血压计方案多数采用内置10位ADC的MCU外加运放的方式,对血压的直流和交流信号进行分别处理。芯海科技的血压计主控芯片 CSU8RP3412集成了24位ADC、仪用放大器和EEPROM,依靠高精度的ADC技术,让血压测量算法变得非常简单,不再需要分交直流分别处理,一方面节约了外围成本,另一方面也简化了滤波算法(芯海科技提供免费的血压计量算法及代码),在节约BOM成本的同时,让工程师省心又省力。

此外,随着人口老龄化及人们生活水平的提高,家用医疗电子产品将迎来发展契机,以物联网为依托的家用医疗电子产品有望成为2013年的市场热点,芯海科技正积极准备医疗电子领域的技术及知识产权布局。

深圳市芯海科技有限公司成立于2003年,专业从事混合信号 集成电路 设计业务,在24位Sigma-Delta ADC以及高可靠性MCU设计方面,拥有30多项国家发明专利,达到国内水平,是首批通过高新技术企业认定的企业。芯海科技的产品广泛应用于 仪器仪表 、电子衡器、物联网、医疗电子、智能家居等领域。


标签: 仪器仪表 集成电路 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续