详情页
首页>资料大全>解决方案
我爱方案网推出2012十大智能手机方案
我爱方案网    发表于   2012-12-18

导读:智能手机行业竞争白热化,层出不穷的智能手机方案支持着智能手机不断的推陈出新。哪些方案在市场上是大受欢迎或者大有发展潜力的?我爱方案网精选智能手机十大方案,供大家参考。也欢迎大家自荐和推荐方案,前来PK!

方案1 :
博通新四核1080p 3G智能手机平台方案 //www.52solution.com/article/articleinfo/id/80013121

博通基于中低端智能手机的新四核1080p 3G高集成度平台28145和28155的交鈅匙参考设计方案只由四颗芯片组成:一颗SoC芯片,集成了所有2G/3G/HSPA+基带、应用处理器、图形/图像与成像加速处理单元;一颗无线连接芯片,集成了所有的无线连接技术,包括蓝牙、2.4GHz和5GHz Wi-Fi、GPS和NFC;一颗RF芯片,集成了除功放以外的所有RF前端器件;一颗PMU芯片,集成了智能手机所需的全部 电源 。



方案 2 :
STE下一代高集成度多模LTE平台方案//www.52solution.com/article/articleinfo/id/80011824/page/1

在一颗28nm的芯片上集成了双核1.85GHz ARM Cortex-A9处理器、运行速度为500MHz的Imagination PowerVR SGX544图形处理器(GPU)以及LTE/HSPA+/TD-SCDMA/HSPA modem。提供包括1080p视频编码以及60帧/秒的回放,1080p 3D摄录功能的多媒体应用,支持分辨率为1920x1200的WUXGA的屏幕,实现60帧/秒的图像,并支持2000万像素的摄像头。


标签: 电源 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续