该方案采用LT3791芯片,其连续恒定频率和强制恒定电流模式架构,使其可以进行调整,或同步200kHz~700kHz的频率。在降压或升压操作时无需顶部MOSFET开关循环周 期。该器件为60V输入,60V输出。和工作区域之间的无缝转换,使LT3791成为LED驱动器在汽车、工业、电池供电系统的较理想选择。LT3791 在重新启动或闭锁时,具有输入电流监控器,LED电流监控器,以及LED开路或短路保障。
100W LED驱动中LT3791主要特性
• 4开关单电感器架构允许VIN高于,低于或等于VOUT
• 同步切换:效率高达98.5%
• 4.7V~60V的宽VIN范围:
• 宽VOUT范围:0V~60V(52V LED)
• ±6%的LED电流精度:0V≤VLED<52V
• True Color PWM和模拟调光
• LED电流监视器输出和输入电流调节
• 在降压或升压时无Top MOSFET刷新
• 在关机时,VOUT与 VIN断开
• 开路或短路LED故障保护
• 每IC 100W或更高的
• 带裸焊盘的38引脚TSSOP
图1 LT3791方框图