详情页
首页>资料大全>解决方案
60V、同步降压型大电流 LED 驱动方案
我爱方案网    发表于   2013-01-08

【导读】LT3763 是一款 60V 同步、降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达20A的LED电流和实现快速 PWM调光而设计的。此方案具有快的 PWM 调光能力,且能针对 PWM 信号实现快速 LED 电流响应。同时还拥有三个附加的电压和电流调节环路以及多个强大的功能。

“高功率 LED” 这一名词的意义正在快速演化发展。现在,高功率 LED 广泛应用于 DLP 投影仪、外科手术设备、舞台照明、汽车照明和其他传统上由高亮度灯泡提供照明的应用。为满足此类应用的光输出要求,人们常常采用高功率 LED 串联的方法。问题是:多个串联连接的 LED 需要一个高电压 LED 驱动器电路。而且,那些需要针对 PWM 调光信号实现快速 LED 电流响应的应用还会使 LED 驱动器设计进一步复杂化。

Linear推出的LT3763 是一款 60V 同步、降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的 LED 电流和实现快速 PWM调光而设计的。该器件可在诸多其他应用中使用,这是得益于其三个附加的调节环路:

1) 一个输出电压调节环路实现了恒定输出电压运作。这可用于为电池充电器提供 LED 开路保护或充电终止功能。
2) 第二个电流调节环路可用于设定一个输入电流限值。
3) 一个输入电压调节环路可用于在太阳能供电型应用中实现功率点跟踪 (MPPT) 功能。

针对效率而优化的 48V 输入至 35V 输出、10A LED 驱动器

图 1 示出了一款可采用一个 48V 电源 提供 350W 输出以驱动多达 7 个串联 LED 的设计方案。该电路专为在满负载条件下以 98.2% 的效率运作而优化。如图 2 所示,效率在 LED 电流高于3A 时可达到 98%,并约在 6A 时达到 98.4% 的峰值。

具有快 PWM 调光能力的 36V 输入至20V 输出、10A LED 驱动器

对于高功率、高性能照明应用来说,PWM LED 调光是标准的调光方法。在诸如 DLP 投影仪等图像生成应用中,针对 PWM 信号的快速 LED 电流响应是很重要。图 3 示出了 LT3763 在一种专为实现快速 LED PWM 调光而优化的应用电路。

LT3763 具备多项创新功能,旨在针对 PWM 信号实现快速 LED 电流响应。对于一个给定的输入电压,电感越小则电感器电流斜坡上升的速度就越快,这便转化为 LED 电流响应速度的提高。当接通一个 PWM 调光信号时,该电路仅需几 μs 就能从零电流达到满LED 电流。图 4 示出了此电路在 PWM 调光应用中的性能。效率在满负载时可达 97%。

结论

LT3763 是一款 60V、同步、大电流降压型 LED 驱动器控制器,可用于驱动的高功率 LED,并在需要的情况下实现快速 PWM 调光响应。LT3763 拥有三个附加的电压和电流调节环路以及多个强大的功能,因此其应用范围并不局限于 LED 驱动器。

标签: 电源 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续