详情页
首页>资料大全>解决方案
盘点2012年专属于LED的DIY设计Top10
我爱方案网    发表于   2013-01-12

【导读】LED的应用越来越广泛,然而创意也越来越新颖,自己动手制作符合要求的产品将使工程师获得更大的乐趣和成就感;在2013年到来之际,为亲爱的读者朋友们送上十大LED灯DIY创意制作,希望能给你在产品研发过程中带来更独树一格的设计灵感。

1、LED光立方DIY

本内容为大家带来了LED光立方制作的全过程,现在只完成了立方体部分,后期会推出”USB在线编辑”功能的立方体和”触摸编辑动画的”立方体,以后的立方体显示无需下载程序到到单片机,甚至支持高级语言编辑动画,也无需其他第三方软件编辑动画(点击鼠标那是个很痛苦的事情),适合业余爱好者。

初装好后,就是这样了:

后面就是美化了,软件调试过后,硬件可以正常工作的话,就开始美化,把线都整理好,用热熔胶固定,在围上护板,把电路遮挡起来。我得承认,我没老外做的好,但毕竟人家用的是16位单片机,驱动方式不一样的,自然电路不一样,这个电路还算是复杂的,不过原理简单,程序设计上也没什么难度。

2、国外电子鬼才自制超复杂LED咖啡游戏桌

还是借鉴那句话,真的猛士,敢于DIY自己的生活;真的猛士,敢于DIY自己的电子产品;真的猛士,敢于只用导线和晶体管DIY自己的65个微控制器,4096个led,一个二手的LED咖啡游戏桌。这张桌子强的地方在于4个人可以同时对战,因此,DIY成功以后,它吸引了非常多人的眼球。

DIY说明

这个项目是游戏“乒乓”与一个新的有趣的游戏实现。这个项目的初想法是设计一个咖啡桌并集成有led灯。我们的设计与互动的发光二极管,对象放在桌子上,他们通常有大约400个led灯…我们觉得简单的交互是不够的,去工作在一个成熟的游戏。作为真正的电子鬼才,我们有义务将游戏控制器采用4个雅达利2600控制器(大约1977年产品)。

3、创意无限:DIY可编程LED小玩具

近在学习AVR单片机,到处找实例玩。

水平不够,只能先从简单的点LED灯玩起。让LED按照程序的设计,以不同节奏闪烁。并且加入光敏电阻做 传感器 ,实现更丰富的控制功能。

可别小看这点灯哦,耍起花样来还真有一番风味。

先看看成品吧。

亲身体验制作的快感。

标签: 传感器 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续