详情页
首页>资料大全>企业资讯
美发现量子阴影态+可使太阳能电池转换效率加倍
电子工程专辑    发表于   2011-12-31

 

美国德州大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin)的化学教授Xiaoyang Zhu近发表一项研究成果,可将太阳能电池的转换效率提升一倍。Zhu的研究团队发现,利用一种有机塑料半导体材料并五苯(pentacene),就能从阳光的光子中收获到两倍数量的高能量电子。

“用塑料半导体材料生产太阳能电池有很多优势,成本较低是其中之一;”Zhu表示,“结合分子设计与合成的广泛能力,我们的发现为太阳能转换方法开辟了一条新途径,也可望能达成更高的效率。”

目前硅晶太阳能电池理论上转换效率为31%左右,这是因为大部分到达电池芯的光能量波长,无法被转换成有效的电力。研究团队指出,那些无法转换成电力的能量会以热的形式流失;若能撷取由温度激发的热电子能量,就可望将太阳能光电转换效率提升到66%。

Zhu与研究团队成员先前证实,那些热电子能利用半导体纳米晶体(nanocrystal)来撷取,该理论曾在2010年发表于《Science》期刊;但Zhu表示,后续将该研究理论转化为实际可行技术的过程非常艰辛,其中的主要障碍在于需要将太阳光聚焦,不像一般太阳能光电板只要收集自然环境中的光线即可。

现在Zhu的研究团队找到了替代方案,发现在并五苯半导体材料中,光子会产生一个黑暗的量子“阴影态(shadow state)”,在该处能撷取到两个电子,产生更多的能量。光子的吸收作用会产生激发的电子-空穴对(electron-hole pair),也就是激子(exciton);激子会因为量子力学而与黑暗的“阴影态”耦合,成为多激子(multi-exciton)。

而多激子恰巧能成为两个电子有效的源极(source),将之传送到例如富勒烯(fullerene)的电子受体材料;富勒烯是一种球状的碳60同素异形体( allotrop),也是上述研究中所采用的材料。研究人员表示使采用这种材料能将并五苯太阳能电池的转换效率提升到44%,而且不需要将太阳光束聚焦。

 

标签: 量子阴影态半导体材料 太阳能电池 光伏电池转换效率 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续