详情页
首页>资料大全>企业资讯
英伟达黄仁勋:可与英特尔高通共存并竞争
电子工程世界    发表于   2012-01-11

 

谈及对手英特尔,英伟达CEO黄仁勋认为,英特尔很难陷入困境,因为它的处理器依然是大企业、许多PC的关键部分。以他之见,和高通一起,三家企业可以共存并且竞争。

1月11日消息,IT商业新闻网获悉,谈及对手英特尔,英伟达CEO黄仁勋认为,英特尔很难陷入困境,因为它的处理器依然是大企业、许多PC的关键部分。

在他看来,高通及其它芯片商在移动芯片上越来越关注连接性,而Nvidia会关注图形和消费者性能。以他之见,三家企业可以共存并且竞争。

黄仁勋表示:“我们相当于三家餐馆,各有特色。”

  

英伟达黄仁勋:可与英特尔高通共存并竞争

据搜狐IT报道,在今年的CES大展上,英伟达宣布推出采用Nvidia Tegra 3处理器的平板电脑,且Tegra 3会支持一些Windows 8平板电脑,英特尔也在为Windows 8平板准备芯片,因此,Nvidia会直接和英特尔竞争。

在移动领域,Nvidia是新玩家。8个月前,它刚刚将处理器打入智能手机和平板。目前,只有数款Android智能手机使用Nvidia处理器,但是70%的平板用了Tegra。

Tegra 3拥有四个主核,用来处理多任务等功能,另外还有第五个核心Ninja,这一颗主要用来在处理特定任务,在保持电能的前提下提升能力。

标签: 英伟达 黄仁勋 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续