详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国LED企业盈利受惠于财政补贴
华强电子网    发表于   2012-01-18

 

近期,中国40余家与LED行业有关的上市公司中,有22家公司发布了业绩预告,其中17家公司预增(微增有8家),5家公司预减。从预增的公司来看,部分盈利大幅增长的公司,政府补贴仍是重要收入来源。

  

从预增的公司来看,三安光电预计净利同比增长110%以上,预计实现净利润8.8亿元人民币;德豪润达预计2011年净利润约3.52亿元~4.11亿元,同比增长80%~110%,这两家均是LED产业链上游企业。

  

但有业内人士指出,虽然增幅较高,但从财务数据看,政府补贴仍然是三安光电收入的重要来源。在其三季报中,计入当期损益的政府补助已达5.98亿元,此后又收到政府补贴共计4.67亿元。同样,德豪润达三季报中政府补助已达2.99亿元,此后子公司又收到2000万元的政府补贴。

  

同时,一些没有政府补贴的企业,如洲明科技2011年度净利润同比增0%~10%,LED照明领域收入占总收入比重的鸿利光电,净利同比增5%~20%。在目前LED产业大洗牌的过程中,业绩增速虽然较有限,但已实属不易。

标签: LED led Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续