中国,2012年1月30日—— 横跨多重电子应用领域的的半导体供应商、的标准集成电路制造商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)日前推出业界首款符合的SD (Secure Digital) 3.0标准的电压电平转换器。存储容量的增加和SD 3.0的访问速度,加上低静态功耗和小封装尺寸,使意法半导体的新电平转换器成为连接应用处理器或数字基带芯片与SD存储卡的理想选择,特别适用于手机、便携媒体播放器、平板电脑、数码相机或个人导航设备。
SD 3.0接口标准支持高达2 TB 的存储容量,以50MHz 双倍数据速率运转,SD接口读写速度提高到每秒50MB。意法半导体的电压电平转换器是市场上首款支持新SD存储卡标准的电平转换器,有助于系统设计人员在市场竞争中抢占先机,研发出存储容量更高和访问多媒体内容(包括音乐、视频和图片)更快的便携设备。
ST6G3244兼备高速读写操作和超低功耗,并具有关机省电模式。均衡的传播延迟、电磁干扰滤波器和信号调节电路为数据完整性提供保障。意法半导体的电压电平转换器在卡端内置15kV气隙静电放电保护功能,推荐用于直接连接外部存储卡的便携设备。
意法半导体的用于 SD、mini-SD和micro-SD存储卡的电源可选(1.8V或2.9V)的6位双向CMOS电平转换器采用节省空间的BGA25封装,比现有产品(ST6G3238)节省电路板空间50% 以上 。新产品可向下兼容现有的大多数 SD 2.0存储卡,因此,客户可轻松地替换现有电平转换器,保护已投入的应用研发投资。新产品ST6G3244 现已量产,若需要价格和样片信息,请联系当地意法半导体销售处。