详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞兆半导体于IIC+China+2012展出功率与便携重点技术创新
电子工程世界    发表于   2012-02-02

 

的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)将在2月23日至25日举行的IIC China 2012展会上展示其的行业技术,公司展台位于深圳会展中心1号展馆1Q19。

展示焦点是六个关键领域的技术创新:电源、可持续能源、LED照明、运动控制、DC-DC功率管理和移动设备。除了针于这六个关键领域的大量展品和信息显示之外,还有一系列现场产品演示。

飞兆半导体华南地区销售总监蓝仕伟称:“我们非常兴奋能够再次参加IIC China展会。今年,飞兆半导体将把重点放在新产品上,可以为我们在亚太地区的客户提供关键的、专注的解决方案。例如,我们近在LED照明领域发布了多个产品,为我们提供了在此行业中的主要竞争优势,这些LED产品仅仅只是飞兆半导体将在今年重点展示的解决方案中的一小部分。”

功率技术展示

电源:飞兆半导体将演示电源装置如何为电池充电器和适配器等不同应用实现低功耗和高效率。演示将说明飞兆半导体的mWSaver™技术如何提供同类的小无负载和轻负载功耗,以满足当前的和提议的全球标准和法规,并且使得设计人员能够缩减外形尺寸、改进可靠性和降低系统成本。飞兆半导体还将演示采用飞兆功率开关(Fairchild Power Switch,FPS™)产品系列的大功率应用实例。互动演示还将展示Power Supply WebDesign (PSW) 在线电源设计工具如何在几分钟内提供完整的反激式设计。

在可持续能源领域,飞兆半导体将演示用于功率转换应用的解决方案,例如,在太阳能逆变器设计中,飞兆半导体的IGBT、高电压整流器和SuperFET® MOSFET能够实现高效率和高可靠性,是用于可持续能源功率转换的理想选择。

飞兆半导体将展示用于低、中和大功率LED照明应用的广泛产品组合,通过减少所需的供应商数目,让设计人员减低供应链复杂性。在2012年IIC China展会上,飞兆半导体将展示其具有功率因数校正(power factor correction,PFC)的单级初级端调节(primary side regulation,PSR)控制器。该低功率解决方案支持三端双向可控硅(TRIAC)和模拟调光,并且采用精密的恒流精度控制(+/-5 %)来准确调节输出电流,隔离输入和输出电压,可让设计人员实现更好的高照明品质。会上还将展示使用FL7930C电压模式PFC控制器的大功率应用(>150W) 完整驱动器解决方案。

运动控制:在2012年IIC China展会上,飞兆半导体将现场演示非常紧凑的、可靠、高效节能的马达控制,适用于家用电器。该演示的亮点为飞兆半导体的智能功率模块Motion-SPM™产品。飞兆半导体还将演示采用飞兆半导体的SPM5系列智能功率模块,用于空调的风扇电机的无刷直流马达(brushless DC motor,BLDC)控制器使用实例。其它展出的马达控制解决方案包括用于功率模块的IGBT、HV MOSFET和SPM®产品,以及飞兆半导体用于辅助电源设备的FSL系列飞兆功率开关(FPS)。

DC-DC功率管理:飞兆半导体将演示各种实现节能的专业技术,其中包含一系列广泛的高效DC-DC产品选择,这些产品采用先进封装,并结合模拟功率器件和完美匹配的分立元件。在飞兆半导体展台上将率先展出其它备有广泛的DC-DC性能和尺寸规范的新型优化控制器、驱动器和MOSFET产品组合。

便携技术演示

飞兆半导体提供用于便携应用的范围广泛的产品,将在飞兆半导体展台上将展出产品。在今年的展会上,一个值得注意的活动将是飞兆参考手机(Fairchild Reference Phone)的现场演示。展台还将展出多种结构图,突显飞兆半导体针对便携应用的全面广泛的解决方案。

在展会上,飞兆半导体还派出技术支持代表提供咨询服务。蓝仕伟称:“在IIC China展会上,我们训练有素的应用工程师将在现场工作。他们将在展会上为我们的客户和参会者提供意见,助力解决他们所面对的诸多设计难题。”

 

标签: 飞兆半导体 IIC China Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续