详情页
首页>资料大全>企业资讯
研华推出新一代宽屏多点触摸工业等级平板电脑TPC-1840WP
EEWORLD    发表于   2013-05-21

研华科技,2013年5月15日 ——的创新嵌入式产业电脑&自动化解决方案提供厂商研华科技推出新一代宽屏多点触摸工业等级 平板电脑 TPC-1840WP 系列。该系列产品从产品外观开发、接口设计到机台安装行为,皆以使用者端为出发点进行思考,设计出更大可视范围(16:9宽屏幕)、更直觉的操作模式(多点触控、智能按键、客制化使用接口)、以及更方便简单的安装方法,荣获2013德国iF产品设计大奖。TPC-1840WP系列采用全新外观设计,在以下方面均有优异表现:

1、具有18.5寸,1366*768高分辨率和符合PCT多点触摸16:9宽屏幕液晶显示屏。16:9 宽屏幕增加了40%的可视范围,比传统4:3屏幕可显示更多信息,更易于信息管理。通过多点触摸功进行双手指触碰确认,可加大工作人员的操作准确性和安全性。

2、采用镁合金前面板,与前面板为铝合金的18.5寸工业平板电脑相比,重量减少35%。紧凑设计,整机厚度不超过7厘米。

3、具有可抗7H硬度划痕的表面,并且配有IP65等级全平面电容式触摸屏,防止螺丝刀等工具的意外划伤。

4、彩色LED指示灯,工厂操作人员可迅速掌握电脑运行状态。蓝色指示灯表示系统正在运行、橙色指示灯表明系统处在休眠状态。

5、通过智能i键和Home键为广大用户提供直观的图形画面和使用,简化操作步骤,节省时间。客户可通过在官网升级SDK和API,轻松设置自己的UI。

6、内置AMD T56E 1.65GHz处理器,外部搭配APU(加速处理器)为更多复杂应用环境提供更加快速的图形处理支持。

7、提供mini-PCIe插槽扩展通讯功能。

8、用户打开机箱侧盖便可轻松维护Cfast/HDD/Mini-PCIe等组件。

研华全新宽屏幕、多点触摸工业等级平板电脑TPC-1840系列

如需更多信息了解本产品,请访问研华官网:

//www.advantech.com.cn/products/TPC-1840WP/mod_B5303E13-8057-491B-BA48-043C3D55372B.aspx

如需更多研华可触摸工业等级嵌入式平板电脑系列产品信息,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或者可以访问研华官网:

//www.advantech.com.cn/products/Human-Machine-Interfaces/sub_1-2MLK4R.aspx

关注研华官方微博,掌握技术动态及资讯: //t.sina.com.cn/advantechchina

关于研华 –研华科技创立于1983年,是、值得信赖的创新型嵌入式、自动化产品解决方案提供商,提供包括完整的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持等。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member,通过与解决方案伙伴的密切合作,为各种工业应用提供完整的解决方案。研华拥有5400多名专职员工,在21个国家、91个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn。

标签: 研华推 平板电脑 TPC-1840WP Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购