详情页
首页>资料大全>企业资讯
模拟高清能否成为高清监控的重要手段?
慧聪安防网    发表于   2013-05-21

      在安防行业视频监控领域,高清往往是茶余饭后的提及多的专注点之一。提及高清,近几年出现了采用模拟技术实现高清监控的设备,模拟监控能否为高清的行进过程不断的添砖加瓦成为一个新的话题。然而随着新技术的发展,网络高清、HD-SDI数字高清等技术正在日益扩大市场。那么模拟高清辉煌真的不再了吗?  

    高清选择难

    在这个监控追求高清的时代里,没有人会否定高清对于监控的重要性,然而业内外部分人对于高清的认识往往过于片面,海康威视在提及何为高清时谈到:“对于高清监控,不仅仅指其前端摄像机具备高清(百万像素以上)的拍摄效果,还需要中间传输线路支持高清图像的传输,后端存储设备支持高清存储,以及监视器、电视墙等为百万像素以上LCD显示器。要实现真正的高清监控,必须从视频源的采集、视频信号的编码压缩、视频信号的传输、视频的浏览、录像文件的回放等环节全面支持高清”。也就是来说,高清是在前端、传输、存储、显示、平台等各个环节都满足高清时才算真正的高清。 

模拟高清能否成为高清监控的重要手段?

    高清被广泛认可是行业发展的必然趋势,可是随着产品的不断推陈出新,选择何种高清也成为困扰之一。模拟高清、网络高清、数字高清孰优孰劣暂不敢妄论,但有一点可以肯定,模拟高清曾在高清视频出现的初期一家独大,在发展中遇见了数字高清、网络高清之后失去了的优势而沉寂多年。  

    俗话说“长江后浪推前浪,前浪被打沙滩上”。安防市场发展三十余年,高清监控市场从2010年起逐渐发展,从概念到实际应用,安防市场给予了充足的时间。从初的720p到1080p,安防高清监控可以说真正的开始了,并摆脱了概念,以更高的标准和要求出现,网络高清和数字高清的出现让无数的安防界同仁备受鼓舞。  

    模拟高清路遇尴尬

    当网络高清市场渐渐升温时,HD-SDI监控产品也随之增多,HD-SDI监控摄像机、SDI高清矩阵、SDI光端机、HD-SDI液晶监视器等。HD-SDI监控摄像机以实时输出高清图像为王,模拟监控的的弊端是占用带宽太高,采用传统同轴电缆传输一般模拟监控清晰度700线的模拟摄像机已经是极致高清,而网络高清监控图像可以达到720P和1080P,灵活性高、性能卓越;HD-SDI高清实现1080P自然也非难题,只不过如今的IPC实现了500万像素60帧动态实时高清,这是目前SDI无法与之抗衡的因素。

    模拟高清由于传输困难给远程浏览带来不便。在设备控制中,比如PTZ,模拟球机是在布线中另外增加控制线和编解码器来控制球机的转动和变焦,而IP摄像机是不需要,直接使用网络线就可以,也给布线节省了许多工时和成本,尤其在比较大的工程中,IP摄像机工程量的成本尤为突显。   

    在索尼推出的混合模拟高清之后,大华也推出一种模拟高清,但在市场化高速扩展的今天,所占的比例却非常有限,市场比例一直难以提高,一方面是该系统复杂程度高,处理难度大、频繁的编解码造成不便,总成本较高、形成批量小。另一方面是在广电行业中没有采用同类的模拟高清的应用,如果经过广电应用考验的产品推广速度相对较快,而大华、索尼推出的模拟高清未在广电出现过。 

    模拟高清尚未被市场遗忘 

    目前,模拟高清的路虽然不够平坦,但网络高清与数字高清又何尝不是?网络监控的普及目前主要面对的问题:一是部分应用环境的网络带宽建设不足,二是网络的稳定性不够,使得在传输、存储环节上存在安全隐患。HD-SDI高清系统存在的问题:一是传输距离上的限制;另一个是由于图像不经过压缩,导致占用传输和存储的资源较大,还必须要与后端专业的SDI配套设备相连接。  

    不同行业、不同地区、不同用户群体会根据自身应用目的和实际条件去选择合适的监控系统,是不是要从模拟监控系统切入到网络监控系统,或者何时切入都是未定的,即便是网络高清、数字高清系统在市场中遍地开花,模拟监控系统经过多年的应用和发展,各方面都趋于成熟,市场需求在安防大市场增长需求刺激下还未达到饱和状态,尤其适用于中小型项目,占有一定市场空间与网络、数字并存。 

    在技术上,网络高清与数字高清需要的技术支持远远多于模拟高清,无论在设备搭建布线初期,传输过程中的维护,还是在后期调试使用方面,较为费心费力。另外模拟高清同样可以实现近距离的传输,采用同轴电缆传输,在配套设备、传输速度、效果呈现上虽逊于SDI高清,但上帝是公平的,当夺走了模拟高清这些优势后,给予了它独一无二的便宜价格和简单的维护,价格的差倍换回的画质高差别是否划算,必然也是厂商、工程商抉择的因素之一。面临着强大的压力,模拟高清监控重出市场,依旧保持着它的局部优势。  

    小结:

    很难讲某一个高清就一定优于其他的,如果模拟高清纯粹的劣势,那么在市场中见到模拟高清的身影必然很难,正因为存在着一些未被安防界遗忘或者忽视的得天独厚,才得以重出江湖。

    模拟高清这样的市场背景下,需要的是瞄准市场需求,选择合适的行业、用户群体,走差异化的道路。

 

标签: ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台