详情页
首页>资料大全>企业资讯
NPD:今年全球智能手机出货量将首超功能机
新浪科技    发表于   2013-05-21

市场研究公司NPD称,2013年智能手机全球出货将首超功能机。

北京时间5月21日凌晨消息,美国市场研究公司NPD今天发布报告称,2013年智能手机全球出货将首次超过功能手机。

报告显示,预计2013年智能手机出货9.37亿台,功能手机出货8.89亿台。2011年至2016年间,智能手机出货复合年增长率为26%,并在2016年达到14.5亿台,占全球手机出货三分之二。

NPD预测,未来两年内智能手机出货量将快速增长,主要原因是智能手机显示屏更大、分辨率更高、处理器速度更快、以及存储容量更大,能更好满足用户对计算设备的需求。

今年早些时候,IDC也发布相似预测,只是具体数据稍有出入。据IDC报告称,2013年智能手机出货量将达9.186亿台,占全球手机出货总量50.1%。

两个报告数据同时表明,2013年智能手机出货将超过功能机。实际上,IDC此前发布的季度全球手机出货量报告就已显示这一趋势。报告指出,季度全球智能手机出货2.162亿台,占比51.6%,首次超过功能手机。

NPD在报告中提及,智能手机出货量增长的主要动力在于新兴市场,原因是新兴市场的网络由3G向4G升级,同时入门级智能机售价不到200美元。此外,中国在推动入门级智能手机发展方面功不可没,该部分占智能手机总出货量55%,且中国目前也是智能手机的市场。

报告还显示,支持LTE网络的智能手机今年市占率将达到23%,而采用AMOLED和LTPS LCD面板的高分辨率智能手机也将出现显著增长,从2012年的170万台激增至2013年的1.13亿台。

这体现出智能手机未来的主流发展趋势:即越来越多的用户愿意使用大屏手机。目前屏幕尺寸在4英寸到5英寸的设备占57%,预计屏幕大于5英寸的设备份额将增至16%。

标签: 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索