2013年平板显示产业在经历了前几年的低潮之后,重拾快速发展的步伐。新投产的项目不仅仅在中国大陆建设得如火如荼,韩国以及中国台湾地区厂商也都在原有产能基础上进行改造升级和扩张。产能扩张反映了平板显示产业逐步向好的产业生态,AMOLED、超高清显示、柔性显示、透明显示等新技术层出不穷,则反映出平板显示产业继续深化发展的巨大潜力。
AMOLED继续快速发展
更多面板供应商和更多品牌客户,都是AMOLED发展必不可少的。
依据的DisplaySearch平板显示产业预测,2013年AMOLED产值有望突破114亿美元,相比于2012年的69亿美元,产值几乎是成倍增长。
AMOLED面板在三星智能手机和各种手持设备上的大量应用,对整个AMOLED产值增长贡献良多。例如近发布的三星Galaxy S4智能手机,就采用了一块5英寸的分辨率为1920×1080的AMOLED面板。DisplaySearch预测,2013年5英寸及以上尺寸AMOLED智能手机面板出货将超过9.5亿片,AMOLED面板总出货量将超过22.5亿片。AMOLED电视在2013年的表现也值得期待。2013年三星和LGD都有望推出55英寸AMOLED平板电视,但预计单品售价将高达3000美元,2013年全年出货有望突破5万台,对整个AMOLED产值增长贡献巨大。
考虑到目前仅有三星一家AMOLED面板供应商,AMOLED产值达到这一成绩显得意义非凡。但是单一面板供应商和有限的品牌客户群体对AMOLED产业发展也是一个瓶颈,AMOLED产业要想真正飞速发展,更多的面板供应商加入和更多的品牌客户选用AMOLED都是必不可少的。
柔性显示有望年内量产
柔性显示AMOLED比非柔性需更多工艺流程,现阶段仍面临挑战。
两家韩国厂商三星和LG在柔性显示产品开发上的你追我赶一直是平板显示产业的一大看点。这两家继2011年在CES展上首次推出柔性显示产品样品后,在2013年CES展上三星再次展出了柔性显示手机原型机。
三星和LG都宣称要在今年内上市柔性显示手机,不过近期有消息称由于柔性显示面板的质量问题,三星的柔性显示手机计划可能推迟,而LG则继续宣称其在2013年内推出柔性手机产品。
依据DisplaySearch研究追踪,柔性显示面板的生产在现阶段仍然面临较大挑战。在制造工艺上,柔性显示面板比AMOLED非柔性面板需要更多的工艺流程,如柔性PI基板弯曲工艺、柔性显示面板与载体玻璃基板的激光分离工艺、柔性面板封装工艺等。为了满足涂层工艺需要,玻璃基板的平整度要求较非柔性AMOLED面板更高;而制造过程中的发热对涂层工艺的良率也会带来冲击。为关键的是,柔性PI基板不耐受氧气和湿气,对封装工艺要求较高,也影响了柔性显示面板的生产良率提高。
如何解决柔性显示面板制造工艺中的诸多问题,对于提高整体制造良率和量产上市是不小的挑战。
超高清发展超预期
4K×2K产品在终端市场发力,仍需要整个产业链环节继续努力。
超高分辨率产品近两年成为整个平板显示产业的热门话题。而今年“五一”前夕TCL采用华星光电55英寸面板生产的4K×2K(分辨率3840×2160)液晶电视E5690以9990元的价格上市,将整个4K×2K液晶电视带到更为亲民的价格区间,对于整个4K×2K电视产品销售价格的下降和销量的提升都带来巨大影响。2012年4K×2K电视出货仅仅1万台,而据DisplaySearch报告预测,2013年出货有望达到93万台。
在中小尺寸产品上,超高分辨率产品也越来越多。如三星推出的Galaxy S4手机,采用5英寸分辨率1920×1080的面板,像素密度达到441ppi。4K×2K产品带来了更好的视觉感官享受,但4K×2K面板的生产仍然面临挑战。像素密度的提高对于面板制造的良率带来挑战,如何提高制造良率对4K×2K价格进一步下降、抢占更多市场份额至关重要。而4K×2K内容的缺乏亦对4K×2K产品在终端消费市场继续发力带来制约,仍然需要整个产业链环节继续努力。
透明显示市场仍有限
透明显示作为一个新兴的平板显示市场,发展壮大仍需一段时间。
事实上,透明显示技术并不是严格意义上的平板显示产业的创新技术,实现透明显示的技术原理在整个平板显示产业也不是秘密。TFT电极和像素都是透明的,但是彩膜则因为有红绿蓝三原色像素和黑色遮光矩阵则是不透明的,背光源部分也因为有各种光学膜也是不透明的。而透明显示的原理就是拿掉不透明的东西(如背光源)或减少不透明部分的面积(如三原色像素与黑色遮光矩阵),以达到透明显示的效果。很显然,这样做在带来全新显示效果的同时会牺牲分辨率、亮度和对比度。
透明显示产品在技术上没有实现难度,但是在市场切入点上却没有特别好的产品,以致市场规模不大。目前大多使用在商业显示领域,如自动贩卖机、橱窗广告显示等。透明显示作为一个新兴的平板显示市场,发展壮大仍需一段时间。
2012年液晶电视市场的良好发展态势以及移动智能设备市场的火爆现象,在2013年也有望得到延续,整个平板显示产业也在不断进化与淘汰中前进。平板显示产业产能的扩张以及不断涌现的创新技术都给整个产业的发展带来不竭的动力。