详情页
首页>资料大全>企业资讯
LG Display推出55英寸可弯曲OLED电视
新浪科技    发表于   2013-05-22
    5月20日下午消息,液晶显示屏制造商LG Display在加拿大举办的2013年国际信息显示协会显示周(SID)上展出了采用WRGB OLED技术的55英寸可弯曲OLED电视和5英寸塑性OLED屏幕,显示了LG Display在电视和移动设备上新一代显示技术布局。

  55英寸可弯曲OLED电视成亮点

  LG Display此次展品涵盖电视和移动设备两个方面,均以OLED产品为主,不难看OLED已经确定成为LG Display下一代关键显示技术。其中亮点产品是55英寸可弯曲OLED电视和智能手机用5英寸塑性OLED面板。据悉,展出的采用WRGB技术的55 英寸OLED电视已经投入量产。

  而针对移动设备推出的5英寸塑性OLED产品,则具有不易破碎、可弯曲、轻薄的特性,符合当下移动设备成为主要显示屏幕的趋势。

  确定氧化物薄膜晶体管(OTFT)为未来显示技术核心

  除了几款创新产品,LG Display还展出了采用OTFT(氧化物薄膜晶体管)显示技术的中小型产品、面向专业领域的广色域产品以及开创产品设计先河的无边框产品等一系列差异化产品。

  采用OTFT技术的优势在于投资效率高,原有非晶硅TFT生产线进行改造就能实现,而且还具有高透射率、低能耗、可实现超薄设计、分辨率高等优势,更为重要的是在小尺寸显示屏上能够创造出高分辨率。

  此次展会,LG Display展出了针对电视、手机、平板电脑多种设备研发的下一代显示技术,产品线布局非常完整。据DisplaySearch数据显示,今年3月份 LCD面板的整体规模为81亿4500万美金,其中LG Display的整体市占率,达到29.7%,台湾群创第二为18.5%,三星显示第三为18.3%,LG Display目前优势明显。而且从此次展会来看,LGD从基础材料的改进到终端产品的创新也展示出,其在未来仍具很强优势。

标签: 晶体管 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购