图中的设备看上去像是山寨版的谷歌眼镜,但这款东芝全新OLED眼镜的实际意义更多的是照明而非可穿戴。在未来,通过使用这种透明的自发光面板,相机说不定可以直接通过镜头的发光照亮拍摄对象。
在本周的SID 2013上,东芝展出了自己名为透射式单面发光OLED面板技术,这种新的照明系统允许一块OLED面板在发光的同时还能保持透明。
透明OLED面板其实并不新鲜,三星在今年1月的CES展上就已经展出过自己的产品;而发光OLED面板同样也早已问世。不过这两个功能在OLED面板上目前还无法和平共处。
在传统的OLED发光面板上,只有在关闭发光之后面板才能变成透明。在通电之后,光线会从面板的两面同时发出。这样一来,面板的能耗便会增加,对其的控制程度也会减小。
但东芝的系统在某种程度上有点违反直觉,因为它使用的其实是非透明的电极。事实上,面板上的不透明金属电极和间隙组成了一个精细的条带团,这些间隙允许“透射”光通过。它并非完全透明——东芝说它的透光率为68%——但这块面板的确可以做到一面是透明,而另一面是黑暗。所以即便OLED面板被点亮,视线仍然可以穿透。
据悉,这块厚度仅有1.4mm的OLED显示屏预计会被使用在广告领域,或者用于能够照亮工作区域的护目镜。水族馆也是一个潜在的使用地区,不过我们更想看到用这种面板做成的镜头。该面板的亮度在450-800流明之间,功耗为0.7-1.6W。
东芝表示将自行实现这项技术的商业化,但我们在何时才能看到这类产品投入市场,目前还尚不清楚。