详情页
首页>资料大全>企业资讯
RK3168彰显瑞芯微坐二望一策略,全志王座遭遇挑战
我爱方案网    发表于   2013-05-22

【导读】瑞芯微宇宙低功耗双核平板电脑方案RK3168主打的竞争对手应该是全志的双核A20方案,双核是今年平板主流方案,RK3168能否助瑞芯微改写全志70%中国白牌平板电脑市场份额的历史?读完本文你就心里有数了。

2013年四月香港电子展上,瑞芯微为RK3168双核平板电脑解决方案高调打出了“宇宙低功耗”的宣传牌,矛头直指全志低功耗双核A20平板方案。今年是平板电脑市场起飞年,双核方案又是主流,瑞芯微能否借助RK3168打破全志在中国白牌平板电脑市场上的垄断地位(2012年全志占有70%的中国白牌平板电脑市场份额)?是今年中国平板电脑市场的主要看点。

瑞芯微也的确在RK3168上下了大功夫,除了超低功耗以外,RK3168还创造了不少独特的卖点,如更高性价比和一板两用,以期能够实现厉总在每个进入市场上都要力争的战略思想。全志今年A20平板方案可望遭到RK3168方案的全力阻击,全志能否保持去年的王座地位?也值得我们继续观察。

RK3168卖点:宇宙低功耗

低功耗是RK3168的主要特色。一部高清影片大概要放一两个小时,目前很多平板连一部电影也放不完就需要充电。有人戏称:当我用平板看爱情文艺片时,我往往不知道男女主人公是否走到了一起。瑞芯微市场部倪振宇表示,用RK3168的平板可连续播放3部影片无需充电,实测7英寸平板整机(3000mAh电池)可连续播放720P视频超过8个小时。RK3168低功耗的奥秘就在于先进制程,它采用的是目前很先进的28nm制程,跳过40nm和32nm,比市场同类产品了两代。

倪振宇表示,与市面上55nm制程的双核A7芯片相比,RK3168功耗低了1/3到接近一半,具体数据在下面两个图片中可见。他并没有指明对比的谁家产品,但我们知道,全志A20就是是55nm双核A7芯片。看来在功耗这个环节,RK3168做得相当给力。

图题:RK3168平板方案现场功耗实测

标签: 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购