去年Q4微软推出支持触摸屏的Win 8操作系统后,带触摸屏的笔记本电脑就出现了。这打开了一个新的市场大门,即10英寸或以上投射电容性触摸屏。
这一新兴市场初期,触摸屏笔记本电脑出现了一些问题,有些人很快做出了失败产品的断语。但这类产品进入市场的时间还不到一年,现在做任何决定都显得为时太早。这是真的!你只要留意一下各主要笔记本电脑制造商今年的商业计划,触摸屏笔记本电脑占总笔记本出货量的10%以上。特别值得指出的是,大中华区的一些主要笔记本品牌,包括联想、宏基和华硕,都已经将触摸屏笔记本的出货量目标定到了20%以上。
根据Displaybank的研究报告,2013年Q1,触摸屏笔记本电脑的总出货量已经达到457万台,比上一季度增长了51.8%。触摸屏笔记本现在已占到总体笔记本电脑市场10%左右的份额,笔记本电脑总出货量Q1达到了4千6百万台。考虑到这一市场仍在起步阶段,触摸屏笔记本的渗透率是相当高的。
图 Q1触摸屏笔记本出货量达到457万,QoQ增长51.8%
随着触摸屏笔记本的出现,更大尺寸投射电容性触摸屏的制造正在加速,触摸屏相关公司正在努力争取成为领导市场发展的人。不幸的是,触摸屏笔记本电脑还没有足够好的市场参考数据,因此对这些公司来说,制订一个合理的商业计划不是一件容易的事。
相关阅读:
话说:车载导航触摸屏未来将如何发展?
//www.52solution.com/auto-art/80015179
康耐视推出229mm触摸屏性价比提高四倍
//www.52solution.com/industrial-art/80014406
爱特梅尔推出Windows 8认证超级本触摸屏控制器
//www.52solution.com/mobile-art/80012614