OFweek 电子工程 网,北京时间5月22日消息,据国外媒体报道,双核乃至四核,5.5吋大屏,4G无线传输……,如今的 智能手机 在性能方面从来都没有如此强大过,当然也从来没有这么耗电过!没错,智能手机在性能不断飙升的同时,耗电量也随之水涨船高。如今衡量一部智能手机性能高低时,电池续航能力已经成为不得不提的参数 标准。日前,国外知名科技博客laptopmag汇总了10款电池续航性能超长的智能手机产品,一起先睹为快。
1. 三星 Galaxy Note II
电池续航时间:10小时12分钟
5.5 吋大屏, 3100mAH电池,这就是三星Galaxy Note II。即便是在浏览图片或者看视频的情况下,它的电池续航能力同样可以达到8小时之 久。在LAPTOP电池测试中,4G LTE无线连接模式下,三星Galaxy Note II的电池续航时长达10小时12分钟,它是目前蓄能时间长 的智能手机。
2.三星Galaxy Victory 4G LTE
电池续航时间:8小时28分钟
三星Galaxy Victory epic 4G LTE的续航时间长达8小时28分钟,而且值得一提的是,该手机100美元的定价也非常亲民,它可以说是中低端市场中电池续航时间长的智能手机。
3.摩托罗拉Droid Razr MAXX HD
电池续航时间:8小时28分钟
除了华丽的4.7英寸1280 x 720屏,摩托罗拉Droid Razr MAXX HD的超耐久凯夫拉机身以及超长电池续航能力也颇为人津津乐道。它的续航时长为8小时13分钟。